ABB 为全球大型反渗透式海水淡化项目提供配电解决方案

客户故事



“我们非常自豪,ABB 的技术将用于塔维勒水厂,这将有助于阿联酋实现建设更可持续、自主和高效的水和能源设施的目标。预计投产后,该水厂将满足 35 万多户家庭的用水需求。水显然是一个国家繁荣和增长的关键因素,今天是世界水日,我们很高兴为打造安全、智慧和可持续的未来贡献力量。”ABB 电气中东和非洲负责人 Loay Dajani 表示。



阿联酋阿布扎比塔维勒水厂简介

塔维勒水厂位于阿联酋阿布扎比以北约 45 公里处,采用反渗透技术对海水进行淡化,供当地社区和工业使用。该项目将从规模、效率和每吨淡水极低的生产能耗成本为行业设定新的基准。

作为在建的,总投资 5 亿美元的全球大型反渗透式海水淡化工厂,塔维勒水厂将于 2022 年第四季度投运,预计将日产淡水 909,200 吨,满足 35 万多户家庭的需求。该水厂将在满足高峰用水量方面发挥关键作用,预计 2017 至 2024 年间,该地区高峰用水量将增长11%。




全球饮用水安全问题

从 1993 年开始,每年的 3 月 22 日为“世界水日”,旨在提升公众对水资源的意识,目前,全球仍有 22 亿人缺乏安全的饮用水。



ABB 中低压电气解决方案

ABB 积极参与到塔维勒水厂项目建设中,携手项目EPC总承包方山东电力建设第三工程有限公司,为项目提供先进的中低压电气解决方案,保证供电连续性,提高系统运行效率,降低维护成本。ABB 将向该海水淡化项目提供 30 台 UniGear ZS3.2 中压开关柜和 250 台MNS Digital 低压开关柜

在配电系统中,开关柜用于控制、保护和隔离电气设备,确保连续供电。已交付的 ABB MNS 开关柜将智能设备与数据接口结合,支持开关设备的远程操作监控和基于状态的维护。

在项目中,ABB 还提供了广泛的中低压电机和变频器,确保工厂水泵的高效稳定运。ACS580MV 中压变频器将电机的速度和扭矩与水泵需求相匹配,从而实现节能。

 


ABB 电气中国总裁赵永占表示:“供电可靠性和电能管理对海水淡化工程的长期可靠运行及高效运营至关重要,ABB 能够为海水淡化项目提供完整的电气解决方案。在中国,为中国和世界,我们很荣幸与全球知名 EPC 总承包商山东电力建设第三工程有限公司携手合作,为阿布扎比这一标志性的项目提供先进的配电技术。ABB 致力于为成为中国企业的优选合作伙伴,期待我们利用各自的优势在全球市场实现合作共赢。”



关键系统和产品




Select region / language