灵活性与可扩展性,确保数据中心正常运行

Systemec-Datacenters

2015-05-20 当今多数企业的业务运行都有赖于不间断的互联网服务,服务器哪怕只宕机一秒,其代价都难以承担。因此荷兰的互联网全面服务供应商Systemec BV在芬洛建造第二个数据中心时,毅然决定选用包括配电柜、模块化应急电源系统和电表在内的ABB低压成套解决方案。

“作为中小型企业的独立合作伙伴,我们专注于提供可扩展的灵活解决方案。” Systemec BV公司的总监Jos Derkx这样说。

“我们希望位于芬洛的第二个数据中心具有模块化结构,并专注于提供更好的灵活性和可扩展性。标准化对于我们非常重要,因为这样我们便可以从一个点为多个系统服务,从而确保长时间的正常运行时间。借助ABB提供的解决方案,我们实现了模块化。”

芬洛数据中心装配了ABB的主配电和SMISSLINE TP终端配电母排系统,以及模数化不间断电源系统、CMS多回路监测系统和M2M网络分析仪。在该项目中,ABB与荷兰盘柜厂GSV合作,为Systemec BV打造了一个面向未来、灵活可靠的数据中心。

出色的正常运行时间


2011年,Systemec BV与ABB就该项目进行洽谈时便迅速决定选用ABB的SMISSLINE TP终端配电母排系统,因为它满足了自己对灵活性和可升级性的要求。SMISSLINE TP是一种防触电终端配电母排系统,汇流排连接板可以安全触碰,无需额外加装人身保护装置,而且配电元器件可以在该系统上轻松插拔、拆卸。

SMISSLINE TP还支持“热交换”,与传统系统相比具有更高的可靠性和连续运行能力,因此能够消除严重且代价高昂的宕机风险。ABB的热插拔方案是数据中心的理想之选。 中国邮政公司投资建设现代化数据中心时也选用了SMISSLINE TP终端配电母排系统。

测量能耗


“该系统的另一个优势是能够实现让数据中心的用户只为自己实际消耗的电能埋单。” Derkx这样说,“ABB的CMS多回路监测系统让我们能够在元器件层级测量各个元器件的能耗。从我们公司租用服务器或选用服务器托管服务的客户,只需要为自己的实际用量付费。”

Systemec BV在欧洲的数字热点版图中拥有两个战略位置,一个在荷兰芬洛,另一个在德国内特塔尔,二者沿国界线毗邻。这种双数据中心模式能够为客户提供可靠的互联网连接和高等级的数据冗余。

Systemec BV是一家全方位互联网服务供应商和系统集成商,成立于1997年。该公司可以提供宽范围的互联网访问、数据通讯、VoIP、SaaS、连接等方案。

了解更多

Select region / language