ABB Emax 2 Ekip电能控制单元帮助用户管理楼宇能耗

Emax 2 Ekip电能控制单元是一款智能软件,可以在必要时断开非优先负载,实现楼宇能耗的优化管理。

ABB是全球领先的电力和自动化技术公司,通过Emax 2 Ekip电能控制单元这一负载管理软件实现了商业和工业楼宇能耗的优化管理。Ekip电能控制单元是ABB旗下通过 LEED© (绿色建筑评估体系)认证的Emax 2智能低压空气断路器的专门选件

Ekip电能控制单元使用了极其复杂的算法决定何时开关电力,可以有选择性地切断非必需设备的供电,并在降低到可接受范围时再重新连接这些设备,进而实现高效的能耗管理,同时确保设备的整体功能或高效率。

ABB断路器和开关业务主管GiampieroFrisio说:“智能减负载技术能够为楼宇带来诸多优势,尤其是在可能导致超高用电成本甚至意外停电的用电高峰期。此外我们还为潜在用户提供了用于计算节能效果的Ekip电能控制单元计算器,节能效果一目了然。

位于意大利贝加莫的ABB低压产品新技术中心已经享受到了Emax 2 Ekip 电能控制单元带来的种种效益。该新技术中心采用了先进的自动化技术系统,通过Ekip电能控制单元减少用电高峰时段的用电量,既节约了成本,又大大优化了电力系统的整体性能。Ekip 电能控制单元集成在Emax 2断路器中,可以自动将HVAC负载限制在400 kW以下(相当于100多户公寓的总用电负载),预计每年可节约14,000美元(11,000欧元)。

Ekip 电能控制单元的另一个应用范例是立陶宛纽斯大学新建的生命科学中心。该建筑的面积达到了20,000平方米,开发商选择Ekip 电能控制单元正是看中了它控制最大电力负载和必要时自动切断非必需设备的独特功能 — 这一点非常重要,因为当地电网对高峰时段的高电力负载做出了限制,很有可能导致意外停电。

通过在线计算器,您可以快速计算Emax 2 Ekip电能控制单元的节能效果。请访问Emax 2网站,了解更多技术信息。

智能软件必要时断开非优先负载,实现楼宇能耗的优化管理。

了解更多

Select region / language