电费成本持续增加,电能管理物超所值

2015年7月7日 - 降低电能成本已成为许多企业维持生产效率和保持竞争优势的一个关键因素。只有定期评估、分析电能数据的企业才能真正参透结果,从而采取适当措施来降低能耗。因此成功进行电能管理与控制,即通过连续监视用电情况和相应调节控制参数,才能有效限制能耗。

ABB可以提供综合全面的电能管理知识技能和宽系列的低压产品,为操作人员提供有关通讯、传输、分析方面的参数指标,有时甚至可以自动分配和调节配电。

control_account
ABB产品可以基于全球普遍接受的通讯协议(如Modbus、M-Bus、KNX等)进行通讯,因此兼容性与可集成性具有可靠保证。ABB产品方案的亮点如下:

电表 - 电表是用于采集、测量能耗的一种测量仪表,采用DIN导轨安装。它们主要用于工业、住宅、商业建筑和数据采集应用,例如电能管理系统或成本分析。分项计量电表在工业应用中呈上升之势,因为它可以帮助判定不同部门、过程或生产线的电能成本。

G13网关
 - G13网关用于将ABB的EQ电表集成到系统环境中。即将电表网络连接到具有单一访问点的系统环境。电表侧最多可以连接32个电表。通过G13系统侧的以太网接口可以对各个电表进行访问。

M2M网络分析仪
 - M2M网络分析仪可以提供扩展分析功能,帮助高效降低能耗。只有当操作人员能够测量并看到系统的所有电气参数,才能判断哪里存在电能损耗,进而采取措施降低能耗。M2M还具有转换功能,能以CO2 / kg和货币为单位进行测量。这样测量数值不再是纯粹的抽象数据,而是可以帮助更有效利用资源的具有实际意义的参数。

CMS多回路监测系统
 - CMS是一种可以对系统分支回路进行监测的多通道测量系统。测量各个电气回路主要用于电流监测。CMS系统包括1个控制单元和多个传感器,二者采用4芯数据线连接。所有传感器仅通过1根数据线便可以实现与控制单元的通讯。每个控制单元最多可以连接64个传感器。传感器与控制单元外形紧凑,可以显著节省空间。

“我们的产品符合所有现行标准,因此易于集成到现有系统中。我们的产品系列丰富齐全,您通过一个供应商您便可以将所有类型的测量和控制产品采购齐全。”ABB箱壳和DIN导轨产品业务单元的业务发展负责人哈拉尔德霍斯特说。

产品

客户参考链接

Select region / language