维护

ABB在产品的整个生命周期内为您提供专业支持和维护服务:预防性、预见性、监控和诊断、维修。


ABB低压断路器服务可以为用户提供所需的所有维护解决方案,实现断路器效率、安全性、性能和使用寿命的较大化。
ABB精心设计和制造了旗下的每一款断路器,对所有细节了如指掌。
因此,ABB可以在深入了解车间条件和断路器临界状态的基础上,为客户提供有针对性的、经济的维护解决方案,满足您的各种要求。
M1P1218_2_presentation

想了解更多产品和服务信息?

预见性
预防性
生命周期评估
检查和诊断
维修

预见性维护

LEAP是适用于新型Emax空气断路器的新预见性诊断分析程序。

LEAP可以基于实际运行状况,根据断路器实际需求确定维护计划,实现效率和安全性的较大化,降低产品生命周期内的设备管理成本。

LEAP将产品生命周期划分为4个阶段,进行评估分析:

预防性维护

基于丰富的产品技术知识以及现场工作经验,ABB低压断路器服务可以为所有老式及新一代空气断路器(Emax 2、新型Emax、Emax、Megamax以及Novomax)制定预防性维护方案(PMP),降低故障风险。

预防性维护方案的主要目标:

  • 检查设备工作状态和工作效率。
  • 预测断路器性能趋势以及过度磨损部件的替换需求。在条件允许的情况下,制定更新磨损部件的替代解决方案。

预防性维护方案通过以下方式创造价值:

  • 实现维护成本的有效管理,例如:
    • 降低发生紧急情况后的修复成本,进而降低直接维护成本。
    • 基于计划停机方案,降低设备意外停机产生的高昂的间接成本。
  • 提高设备工作效率和可靠性
  • 延长断路器使用寿命
  • 实现设备长期工作安全性

生命周期评估

ABB低压产品生命周期服务致力于帮助您了解资产状态,根据工作环境为您提供维护建议,设计较佳维护策略并确定迁移点。

检查和诊断

基于获得专利的资产评估和风险分析工具,ABB帮助您了解风险状况,制定有针对性的、经济的维护方案。

LEAP在新型Emax和Emax 2断路器运行时就可以评估设备状态。
控制测试与测量既可以在应用现场进行也可以在我们的车间和实验室进行。
如果条件允许,ABB还可以对设备进行热成像分析。

维修服务

当日常维护已经无法满足正常运行需求时,您必须对电气设备进行彻底的检修,解决长时间超负荷运行所带来的各种问题和故障。

如有必要,ABB可以使用专业工具和设备(目的在于提高工作效率,确保顺利完成工作)对断路器进行彻底检修或维修。

无论是在应用现场还是在我们的生产车间,ABB的全球服务网络都可以为您提供完整的断路器维修服务,包括现有断路器规格重置以及产品升级。

文档一览

Select region / language