断路器预期寿命评估(LEAP)

探索发现针对ABB新Emax的预见性维护方案


LEAP(预期寿命评估)是ABB新推出的预见性诊断分析项目。它是针对新一代Emax空气断路器的一种预见性诊断分析项目。 投资于故障预防远远胜于坐等承担故障的后果(例如停产损失,因违反职业健康与安全的管理规定而遭受处罚)。这是目前许多客户非常关注的一个商业问题,因为能否成功预防故障影响着一家公司能否长期保持竞争优势。

LEAP的主要目的是为客户提供完整报告,为客户展示在ABB现场服务工程师维护前及维护后断路器的健康状况,并针对以后的维护计划提出重要建议。整套分析报告由获得技术专利的ABB智能软件生成。

了解有关LEAP的更多信息

LEAP easy audit
LEAP audit
LEAP stand alone
LEAP + PMP
在线免费预见性维护方案

用户只需完成在线注册(LEAP EASY AUDIT),便可收到在线访问LEAP工具专栏的用户ID和密码。 用户输入有关断路器的几条信息(操作次数、应用场合、环境条件等)后,便会收到含有断路器健康状况分析结果的电子邮件。电子邮件所附的报告完全基于理论和统计分析生成,旨在对断路器的健康状况进行评估,并判定是否需要进一步执行LEAP方案。

请在这里注册Easy Audit!

有关AUDIT项目的ABB服务

用户在线完成简单的注册(LEAP AUDIT)后,ABB的服务工程师便会到客户现场拜访调查,做更精确的LEAP分析。 利用从脱扣器下载(利用Ekip Connect软件下载)的数据和手动采集的有关断路器应用场合、环境条件和工作状况的数据,ABB的服务工程师便可利用LEAP软件制定一份详细的报告,然后通过电子邮件将断路器的实时健康状况报告发送给客户。

生成的报告包含现场采集的所有信息、四色图(表示断路器的老化情况)以及如何根据应用场合、环境和使用条件选择框架型号。

若要获得完整的审查报告,请在这里注册!

ABB的现场服务工程师在客户现场进行维护,并为客户提交一份包含断路器安装使用条件和维护记录的所有信息的完整报告。

所有的LEAP报告均包含一个老化曲线图,用于显示断路器维护前和维护后的状态。此外还包含一份我方建议今后需执行的维护清单。
LEAP与PMP(预防性维护方案)相结合是用户的较佳方案:

该方案可以为用户提供有针对性和计划性的维护服务,让用户能够即刻感受到ABB服务所能带来的附加值。报告含有一份图表,可以清楚显示出随着时间的推移,每次维护如何改善、延长断路器的使用寿命。
这样通过延长断路器的使用寿命,降低故障风险,减少计划外停机、停产几率,可以帮助用户尽可能减少成本。

链接及下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们