独辟蹊径

为什么不另起炉灶呢?Hyperloop 运输技术的问世即将颠覆我们星球上的交通方式。

hyperloop

Hyperloop 构想由数以千计的磁悬浮吊舱、一个真空管系统及支撑其的桥架所组成,以超音速射出乘客和货物。Hyperloop 组织自身无处不与其所要实现的构想一样富有创新。

“Hyperloopde 的创建方式就很不可思议,它不是一家寻常的公司,” Hyperloop 主席和联合创始人Bibop Gresta 说道。事实上,Hyperloop 更像一个众筹项目,亦或如他们在网站上所宣传的:“不是创业,说不定我们会掀起一场运动呢?”

Hyperloop是Elon Musk的另一个心血结晶,他是PayPal亿万富翁,创建了特斯拉和SpaceX。 马斯克在SpaceX网站上发布了第一张Hyperloop白皮书,Gresta和Hyperloop的联合创始人Dirk Ahlborn将其重新发布在他们的众包空间Jumpstart Fund上。 Gresta回忆起问Musk,“如果我们真的这么做会怎么样?”Musk的典型回答是:“做吧。”

Gresta 和Ahlborn 发出了号召,应者如云。“我们的想法不在于拼命筹钱,然后花掉。我们在呼吁人们为股票期权奋斗,并给予他们投资的机会。”一百名科学家要求加入其中,每个人都对白皮书中的要点给出自己的看法。他们的结论是:“这可以实现。 ”

进军海洋 

Bibop Gresta 最近在奥斯陆出席两年一度的挪威海事展和活动周,并在开幕式上作最终致辞。这是否意味着Hyperloop 正涉足海洋领域?

马斯克说道:“做了再说。”

“ 在奥斯陆,我们与海事界就海事解决方案进行了探讨。挪威政府邀请我们做演讲, 这也是不同国家,多个政府一起将此理念引入不同领域的部分举措,”Gresta 说道。

“挪威对于航运有着非常吸引人的愿景,而且我认为挪威可以代表航运业的一场革命。我们将从奥斯陆开始宣告世界,我们能够建造一套不受能耗限制,而是基于可再生能源的全新基础设施。”

这一想法在于Hyperloop 将产生与其能耗相当或更多的能量,他说道,技术源自劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的被动磁悬浮系统,它不用电来运行。“除此之外,技术没有复杂之处,”Gresta 担保道。“大部分概念都基于现有技术。它主要是一整套系统工程。”

谈到如何改变海陆运输方式有些乏味:“航运基本上航运公司为主,利用码头来堆叠中转的空箱和货物。Hyperloop 与此完全不同,它通过海上平台集散货物,使得人们再也不需要港口了。”

穿行在管道内,身后还跟着一个时速达1000 公里的载物集装箱,这个点子听起来有点令人担心,不过不必害怕。Gresta 确信乘客和货物肯定不会混运。“我们会在高峰时段载客,在低峰时段运送货物。要达到客货协调,还有许多工作要做。”

Hyperloop 站点的峰值运输量为每40 秒发送一个胶囊。人工智能将负责按需调配并发送胶囊,预测流量并实时作出响应。Gresta 说道,客流与货流的平衡,会取决于客流量。最重要的是,它会很安全。“其目标是将Hyperloop 打造成地球上最安全的运输方式。 ”

陆地先行 

尽管该系统在陆地和海洋上并无二致,但海事安装仍会极其昂贵,他确认。“我们将先从陆地方案着手,然后延伸至海洋,但最终目的是,不论陆地还是海洋,降低未来基础设施的成本,使其更可持续发展。”

那么Bibop Gresta 认为Hyperloop 在三年内有什么进展呢?“我们目前正在内华达州建设第一条测试轨道,首次安装将可能定在阿布扎比,我们与当地政府达成了一份可行性研究协议。” Gresta 非常清楚这一选择的象征意义:“我认为在一个发展中国家建造世界上最大胆的运输系统意义重大。”

技术并不复杂。

那么十年之内呢?“将建成一套陆运为主的客货两用运输网络,连接全球多个首都,”他预测说。这可能会成为现实,Hyperloop 在其网站上表示:“运输的未来离您之近超乎想象。”

Select region / language