致美国内陆海运市场的公开信

Business area

ABB Marine & Ports

From

Edward Schwarz

Phone

954 224 8680

E-mail

edward.schwarz@us.abb.com

Date

September 01, 2018

 

USA Towboat Company

123 River Road

USA






满足于现状的人很快就会被那些豁达而不畏惧的人超越。

尊敬的美国拖船船东,

 

由于新法规,船队老化、合同费率下降和运营成本增加,需要做出重大决策,这些决策将对您的业务增长甚至生存产生长期影响。 因此,您面临着关于您的车队未来投资的一些非常艰难的决定。 一个需要考虑的关键问题是我是否应该建造新船,如果是,那是什么类型的船?

 

经过对美国内陆市场的广泛研究(包括对 500 多艘美国拖船 1 年消耗的功率的审查),美国 ABB 海洋与港口开发了一种柴油电力推进解决方案,ETB(电力拖船)。 ETB 专为满足美国内陆要求而设计,将帮助船东遵守新法规,同时降低非价值运营成本,从而提高您的竞争力和盈利能力。

 

ABB ETB 的一些亮点包括:

 

  • 不需要 Tier 4 发动机 - 通常是一种无需尿素的更便宜的 EPA 解决方案
  • 不同HP船舶的标准化发动机 - 整个船队可以使用相同的发动机
  • 显着降低发动机维护成本 - 显著降低发动机维护成本
  • 通过更广泛的设计点实现高效率 - 显著燃料成本 
  • 节省高达 30% ABB 美国服务 – ABB 美国服务集团信赖世界上一些日租率最高的船舶
  • 冗余消除了单点故障 - 提高了今天的船舶操作可靠性

我与许多内河船东和船厂就我们的研究进行了会面,并得到了积极的反馈。 我也想和你分享我的发现。 如果您有兴趣详细了解我们的 ETB 解决方案以及我们如何支持您降低 CAPEX 和 OPEX 成本,请访问我们的网站 www.new.abb.com/marine/ETB或直接联系我们。

波涛汹涌的海面永远造不出熟练的水手,但与 ABB 一起,我们可以在波涛汹涌的大海上航行!


Edward Schwarz                             

新造船副总裁                   


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language