Grace E

这款柴油电动超级游艇Grace E是Perini Navi集团建造的旗舰游艇。

Grace E full side 1183x353

Perini Navi集团拥有56艘水上游艇 - 54艘帆船游艇和2艘摩托艇,是全球大型帆船游艇设计和建造的领导者。 2007年,集团还开始建造品牌名为Picchiotti的摩托艇,从而重新启动了二十世纪九十年代初期收购的具有历史意义的Picchiotti造船厂。

 该集团由Viareggio的Perini Navi造船厂组成,该厂建于20世纪80年代,由发明和开发革命性自动帆控系统的Fabio Perini以及La Spezia的Picchiotti造船厂组成,集团在那里建造摩托艇并主要关注改装和修理工作。

“最近的海试证实,使用电力Azipod ®推进Grace E,在航行过程中获得了非凡的安静和舒适。这是因为这艘游艇没有传统的轴,电力系统不会产生螺旋桨噪音。除非将视线移到窗外,并亲眼目睹不断变化的景观,否则基本感觉不到游艇在航行。我们预计这将成为船上乘客非常喜爱的无形资产。”
Grace E.队长Eddie Cooney


主要参数

船名: Grace E
船型: 游艇
船东: 私人
船厂: Perini Navi
交船时间: 2014
ABB方案和供货范围: *两台Azipod®CO推进设备
* ABB的电站系统
优点: Azipod®CO是一种全回转推进系统,可为现代环保船舶提供整体高效推进和燃油节省。 功率范围从1.3 MW到4.5 MW,Azipod®CO对于各种类型的船舶都是极具吸引力的推进解决方案。

链接和下载

Select region / language