Hapag Lloyd, MS Europa

MS Europa_300px

通过现代化改造,ABB将MS Europa邮轮的生命周期延长20年

德国Hapag-Lloyd Cruise拥有和运营的豪华游轮 MS Europa 经由ABB技术改造实现重大升级。

被 Berlitz Cruise Guide 2019 授予“5 星以上”殊荣的 MS Europa 对其设备进行了重大现代化改造,采用ABB Cycloconverter替换了推进驱动器,并对推进器进行了更新系统。

该项目于 2017 年 9 月/10 月在汉堡造船厂 Blohm+Voss 进行,由 ABB船舶与港口部和Columbia Cruise Services GmbH & Co. 共同管理。

通过这种现代化改造,Hapag-Lloyd Cruises希望解决设备陈旧的问题,并确保延长推进驱动和推进控制系统的生命周期。利用 ABB Ability™ 协作运营,该船现在连接到 ABB 的联合运营中心基础设施,该基础设施可监控船上 ABB 设备的性能,并将操作员与 ABB 专家远程连接。

MS Europa 最初于 1999 年从位于赫尔辛基的 Kvaerner Masa-Yards 交付给客户。 ABB 解决方案的初始范围包括两个主配电盘、四个主发电机、两个推进驱动器和一个推进控制系统。

主要数据

 
船东及运营商 Hapag Lloyd                                         
船名 MS Europa
交付时间 1999
ABB供货范围 主配电板、主发电机、推进驱动器和推进控制系统
主要优势 延长生命周期,避免备件、RDS 应用程序和 ABB 技术支持可用性的过时问题

链接及下载

Select region / language