Luminosity

已交付的最环保游艇之一

001-main-profile-luminosity-1

阿兹慕贝内蒂是世界上最大的巨型游艇领域的私人集团。集团的成功源于其对游艇建造的热情、对游艇所有者的关怀以及对先进技术进行试验并始终超越预期的渴望。

在 107.6 m LOA 处,MY Luminosity 是贝内蒂在利沃诺建造的最大的超级游艇之一,也是第三艘配备 ABB 推进系统的游艇。她采用完全集成的 ABB 电力和带有能量存储的 Azipod® 推进系统。前端技术提供多种运行模式,从普通柴油电动、电池和柴油联合运行的调峰到完全无排放运行。 “在任何现代柴油电动船中,整合发电厂、柴油发电机、电池系统、推进系统和自动化都是一个挑战,但我认为通过与船厂的良好沟通和团队合作,船舶不同系统的结果真的很成功。”ABB 项目经理 Tapio Valminen 说,他从头到尾都在跟踪这个过程。

Benetti 的项目经理 Michele Bechelli 之前曾与 ABB 一起管理过多个项目,并且在电力和推进系统方面拥有丰富的经验。据 Bechelli 先生介绍,之所以选择这种供货范围,是因为它具有卓越的机动性以及低噪音和低振动。 “贝尼蒂是 2006 年交付的用于 Ambrosia FB231 的 Azipod® 推进装置的先驱,”Bechelli 先生说。该项目可被视为大型游艇先进技术解决方案开发的里程碑。

大家对船舶性能的期望很高,电力推进和储能解决方案提供了多功能性、机动性和低噪音和低振动。 Bechelli 先生继续说道:“混合电力系统有很多优势,因为电池可以作为负载存储,让发电机在理想状态下运行”。为了成功执行该项目,ABB 与贝尼蒂的合作至关重要。沟通既积极又富有建设性,ABB 一直是提供最高专业服务的可靠合作伙伴。 Valminen 先生继续说道:“贝尼蒂很早就认识我们,他们依靠我们作为有着相同目标的合作伙伴。阿兹慕贝尼蒂的员工非常有经验、积极性高并且为为贝尼蒂工作而感到自豪。这些团队能够应对所有无法预见的挑战。”

这艘船于 2020 年启航,是迄今为止交付市场的最环保的游艇之一。

主要数据

船名: M/Y Luminosity
船型: 游艇
船东: N/A 
船厂: Benetti Yachts
交付时间: 2020 
ABB解决方案及交付范围: 2套 Azipod® CO 吊舱式推进器
主要优势:
  • 低噪音、低振动、高舒适度
  • 低排放
  • 高机动性

链接及下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language