Viking Grace

世界上第一艘LNG燃料大型客船。

Viking_Grace[1]

芬兰船东维京游轮的Viking Grace已经赢得了环境方面的赞誉,这艘游轮由STX Finland Oy船厂建造,目前在芬兰的图尔库和瑞典的斯德哥尔摩之间运营。

Viking Grace是维京游轮所拥有的全球首个LNG燃料大客船,维京游轮选择ABB为整个电站和推进系统提供整套电力和能源管理系统 - EMMA,这是ABB咨询套件的一部分。 EMMA帮助管理新船上的能源处理,实操和决策,以便在运营期间更高效地使用燃料。

这艘2018米的船舶可载客2800人,是世界上第一艘燃烧低排放液化天然气的大型客轮。

Viking Grace入围了2013年挪威海事展知名的能效奖。

“维京游轮的首要任务之一就是降低我们船队的排放和燃料消耗。我们正在寻找一种能够自动调节功耗并且像红绿灯一样易于操作的监测工具,因此ABB的EMMA成为我们的首选。” 维京游轮项目经理Kari Granberg说。



主要参数

船名: Viking Grace
船型:  Ferry
船东: Viking Line
船厂: STX Finland
交船时间: 2013
ABB方案和供货范围: 整套的电站和推进系统,以及能源管理系统EMMA和远程诊断服务
优势: 世界上第一艘LNG燃料大型客船
Select region / language