远程监控可以通过设备表现进行预测。

 

通过在新建阶段投资远程诊断技术,从一开始就保护资产的所有者获得成本效益。

尽管被广泛采用,ABB提供的远程诊断服务主要交付给现有船只。 要求将这种能力作为船舶规范的一部分来安装是例外情况,不是规则。

这看起来与直觉相反,因为预防性维护的重点在于使设备保持最佳状态。 ABB提供的RDS监测,测量和警报船舶推进系统,推进系统,钻井系统,电机,发电系统,变频器,变压器和配电板的故障,直至保护继电器,仪表和自动化系统。 总的来说,公司表示RDS可以使维护成本降低25%。

实际上,在新造船阶段,安装远程动态监测的参数对于业主来说更具吸引力。 该公司指出,基于关键设备服务历史的基线数据将带来即时和终身的好处。

即时响应

RDS的好处已被证明具有说服力,它可以支持运营,因为船上的技能正面临越来越高的技术复杂性。 RDS实时识别系统异常并将它们集中记录在高清数据中。这使ABB工程师能够在建立远程连接后立即启动故障跟踪。


ABB远程诊断服务全球解决方案经理Kenneth Nakken表示:“大多数船上技术问题的根本原因通常是非常明确的,并且可以事后追踪。但是,由于缺乏数据连贯性或信息不可用,实时诊断它们可能会很困难和复杂。


“使用RDS,工作会被记录下来,咨询服务通常会在查询半小时内完成,并保证在一小时内即可收到答复。 ABB全球技术支持中心总是有一名技术工程师值班,以便在任何技术问题上尽快为船舶工程师提供指导。该方法也是识别根本原因的最快方式,以及是否需要派遣ABB工程师到船上。“

关于ABB远程诊断服务的一些信息


- ABB的技术支持中心位于挪威Billigstad,并为船只提供全球24/7支持。

- RDS概念由三部分组成:远程连接,诊断解决方案和服务协议。

- RDS减少了维修时间,提高了运行的可用性和安全性并支持状态监测。

- RDS4Marine是诊断工具,用于船载电气和机械系统的故障排除和状态监测。

- 全球约60艘船上安装了ABB的RDS,安装数量稳步增加

调试和调试后的好处
 
在建造时安装RDS功能是最符合逻辑且收益最佳。 “使用RDS,可以简化整个调试和海试过程。例如,我们位于奥斯陆或新加坡服务中心的系统工程师根据完整的记录,利用我们全面的故障查找功能,可以非常快速地提供调试支持,但也需要我们的软件专家提供任何需要更改的意见。陆地上的支持工程师提高了他们的洞察力和提供充分知情后的反馈能力。“他说。

当涉及维护计划时,拥有完整的历史数据也是有利的。 “对于船东来说,开始时设定信号特征为收集准确可靠的数据提供了更好的基础,”Nakken说。 “对船上电力系统而言,基于可靠状态监测(CM)数据的维护制度可以在更新调查阶段根除或限制级别检查;这提供了节约成本的潜力。

在船上,配备RDS涉及安装光纤电缆,但是Nakken表示,在新船建造阶段进行预先规划和调试应该会比加装情况下成本更低。

“到目前为止,RDS已经充分发挥优势的部门一直是液化天然气运输船和钻井船市场,因为偏远地区以及未能履行合同义务的巨大成本意味着安装成本不被视为主要问题,” Nakken。 “没有计划的维护,雇用钻井船可能会导致可观的收入损失。在新造船阶段,用差不多金额的费用让所有ABB系统在钻探船上配备RDS功能。”

“使用RDS,整个调试和海试过程都可以简化。”


相关产品