用于冷却系统的ABB变频驱动器

passanger_vessels
cruise
质量

使用 ABB 质量技术优化船舶的正常运行时间

ODGG_symbols2
优化运营

通过成熟的 ABB 技术降低油耗并减少排放

Environmentally friendly
可持续发展

从易于安装到可持续运行


泵速降低 10% ,可节省 27% 消耗的功率

船上总有冷却系统,如海水冷却系统和机舱通风系统。 这些过程总是根据设计点确定尺寸,以便它们可以满足容器可能在所有极端条件下运行的冷却需求。但是,这些容器在这些极端条件下运行的频率如何? 其中一些在这些条件下运行非常频繁,但大多数船舶在日常操作中不会接近这些条件。


降低功耗的最简单、最有效的方法是安装 VFD 以在低于极端条件下运行时控制冷却能力。 ABB 提供专门的解决方案和服务来提高这些过程的能源效率。 平均每年节省 40-60%。 船上的泵和风扇主要是离心式的,这意味着速度降低 10%,将节省 27% 的电力。


优势:

• 软启动 – 没有引起网络干扰的高启动电流
• 不会因电压下降而造成过程干扰
• 没有连接到同一总线的其他电气设备跳闸
• 电机上没有过度的热机械应力
• 电机寿命更长
• 立即启动,无预热延迟(例如蒸汽轮机)
• 受控且平稳的启动,将泵中的气穴风险降至最低
• 乘客舒适度(在空调应用中)
• 可靠性/技术改进
• 环境合规
• 降低能源费用

其它带有变速变频驱动的解决方案

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language