Dockwise Vanguard

OCTOPUS-Onboard动态监测系统安装在有史以来建造的最大、最先进的重吊船。

Dockwise Vanguard loading JSM hull 02_1183x500
Dockwise公司成立于1993年,是由Wijsmuller Transport和Dock Express Shipping合并组成,这使Dockwise成为世界上最大,最通用的重型运输船运公司。 Dockwise Vanguard配备OCTOPUS-Onboard动态监测系统,用于重型货物运输期间的运动监控,响应预测和恶劣天气决策支持。 船舶还配备了三个传感器运动测量装置。 这样可以测量船舶的多个关键位置,例如货物所在区域,并显示在船桥上。

OCTOPUS产品线是ABB自动化和咨询系统的一部分,该系统基于ABB经过现场验证的过程自动化技术,整合了专门用于船舶应用的自动化和咨询解决方案。
 
 
 

主要参数

船名: Dockwise Vanguard
船型: 重吊船
船东: Dockwise B.V.
船厂: 韩国现代重工集团
交船时间: 2012
ABB方案和供货范围:  - OCTOPUS-Onboard 动态监测系统用于帮助运动监控,响应预测和恶劣天气决策
 - 三个运动测量传感器设置
优点: - 可以在船桥上测量并显示船舶的多个关键位置,如货物所在区域

链接和下载

新闻稿
Select region / language