峡湾愿景号

华丽的渡轮用电池宁静地航行于列入联合国教科文组织目录的峡湾

照片来源:Sverre Hjørnevik

ABB为挪威峡湾的未来主义风格混合动力渡轮提供动力

ABB正在为挪威峡湾有史以来最具创新性的船舶设计提供整体技术方案。 这艘渡轮将其惊人的外观与ABB先进的船舶混合动力方案相结合。 该船被命名为“峡湾愿景号”。

ABB提供了屡获殊荣的船载直流电网系统的紧凑轻便型版本,用于管理和控制柴油发动机,螺旋桨和充电站之间的能量流动。 船载直流电网是通过直流基础设施和集成电力能源管理系统将能量存储有效集成到现代船舶电力系统的关键推动力。 峡湾愿景号船载直流电网在航程启停时通过充电向电池传输能量,此时柴油发动机会运行。

ABB的这项工程技术,允许更大型的载客渡船,包括那些携带汽车的渡轮,以混合动力或纯电池动力运行。 一艘船舶的二氧化碳减排的环保节能量相当于数千辆充电汽车的环保节能量。

在挪威西部的Nærøyfjord沿线Flåm和Gudvangen之间的渡轮可以最多搭载400名游客,航程约32公里。 一旦船到达峡湾最美丽的地方,它将切换到电池供电,让观光者在大约8节(约15公里/小时)的速度下欣赏几乎寂静的大自然。 峡湾位于联合国教科文组织的“世界遗产名录”上,因为它在很大程度上仍未受到人类发展的破坏,渡轮的设计也考虑到了周边环境。 峡湾的愿景从2016年夏季开始,每年为船东The Fjords完成大约700次的旅程。

“在客运渡轮的电池供电方面挪威处于世界领先地位,”ABB船舶与港口挪威业务单元总监Sindre Sætre评论道。 “全球电池供电和混合动力技术在船舶领域越来越重要,我们很高兴能够站在这一进程的最前沿。”

渡轮的设计灵感来自沿山坡蜿蜒的小径。 它长40米,宽15米。 乘客将能够行走到船体外部的各个位置,而船体内部将具有全景视角,包含450个座位。

BrødreneAa AS的Anstein Aa表示:“这是我们在美学和技术方面建造的最令人兴奋的船只之一。 凭借ABB在客运航海领域的良好声誉,我们非常高兴在这样的创新项目中拥有如此经验丰富的合作伙伴。“

主要参数

船名: 峡湾愿景号
船型: 渡轮
船东: The Fjords
船厂: Brødrene Aa
交船时间: 2016
ABB 方案和供货范围:

船载直流电网概念
储能系统

优势:

高环境标准包括效率和灵活性

图片和多媒体

链接

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们