Die Netzautomatisierung von ABB – intelligent vernetzen

Distribution-Grid


Die Welt dreht sich und mit ihr der technische Fortschritt – und somit auch die Digitalisierung. Dadurch hat sich im Bereich der Netzautomatisierung einiges getan: Wo vor wenigen Jahren noch Prozesse mühevoll vonstattengingen, ist heute dank der Technologien von ABB im Bereich des Netzmanagements und der Utility Communication einiges effizienter und damit auch zeitsparender geworden. Profitieren Sie von der ABB Netzautomatisierung – für eine einfache, kontinuierliche Überwachung und Steuerung Ihrer Prozesse und Abläufe.


Darum lohnen sich intelligente Verteilnetze von ABB

Stellen Sie sich vor, Sie müssten bei Störungen oder Fehlfunktionen an mehreren Orten sein – gleichzeitig. Diese unmögliche Aufgabe bringt nicht nur viel Aufwand, sondern auch Stress und zeitliche Verzögerungen mit sich. Damit dies ein Ding der Vergangenheit wird, erfassen, übertragen, speichern, analysieren und übermitteln die ABB-Technologien auf zuverlässige Weise wichtige Daten von Tausenden von Datenpunkten über Stromnetze und über grosse geographische Gebiete hinweg. Unsere Lösungen informieren und alarmieren sie jederzeit über den Zustand ihres Netzes, um Fehler zu vermeiden und die Netzauslastung zu optimieren. Sie sorgen damit für einen sicheren und effizienten Netzbetrieb.



Die Vorteile digitaler Netze

Die Netzautomatisierung ist im Verteilnetz gelebte Digitalisierung, die ein hohes Mass an Transparenz bietet und somit eine optimierte und effiziente Betriebsführung gewährleistet. Die ABB Technologien ermöglichen die Entwicklung intelligenter Netze durch Bereitstellung von Echtzeit-Managementfunktionen für Verteilnetze und Kraftwerke.




Unsere Lösungen



Ihr Ansprechpartner im Bereich Netzautomatisierung

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt? Möchten Sie eine Offerte anfragen? In diesem Fall können Sie uns gerne telefonisch, via Webformular oder E-Mail kontaktieren.


KONTAKTIEREN SIE UNS



Select region / language