Schutz- und Kommunikationstechnik

Schutztechnik


Ausgeklügelte Schutzkonzepte für sichere Verteilnetze

Nutzer von Energiesystemen sind auf massgeschneiderte Netzschutzkonzepte angewiesen, da diese bestimmten lokalen Gesetzgebungen und Schutzanforderungen unterstellt sind. Deswegen basiert die Schutz- und Kommunikationstechnik für Mittelspannungsschaltanlagen von ABB auf fortschrittlichen und plattformbasierten Technologien. So sorgen unsere Schutzrelais, welche in über 100 Länder installiert wurden, für einen sicheren und robusten Netzschutz.

Schutzkonzept





Darum ist ein Schutzsystem unumgänglich

Abweichende Systemzustände oder Betriebszustände kommen häufiger vor, als man denkt. Ein Schutzrelaissystem erkennt diese Anomalien und leitet Korrekturmassnahmen ein, sodass der normale Betriebszustand wieder erreicht werden kann. Wichtig zu wissen: Schutzsysteme verhindern keine Netzwerkfehler. Allerdings kann man mit der passenden Auswahl der Schutzfunktion eine bessere Leistung des Schutzsystems erzielen, sodass die Auswirkungen der Fehler minimiert werden.

Schutzkonzept-2





Die Vorteile der ABB-Schutztechnik

Die ABB-Schutzgeräte bieten eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für diverse Komponenten, was zu einer enormen Flexibilität führt. So können Kommunikations- und Schutzkonzepte auf vielfältige Art an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ausserdem stellen sie die Feldebene dar, auf der Signale und Zustände der Anlagen gesammelt und für die Weiterverarbeitung in übergeordneten Leit- oder Steuersystemen verfügbar gemacht werden. Weitere Vorteile sind:

Vorteile-Schutztechnik
Check
Zugang zu neuesten Technologien, Algorithmen und Konzepten
abb-picto-optimization-of-the-consumption
Gesammeltes Know-how aus jahrzehntelanger Erfahrung
Breites und individuell konfigurierbares Portfolio
abb-picto-easy-dali-commissioning
Inbetriebsetzung durch ABB
Configurator
Engineering von ABB
Grosshandel
Ausgezeichneter After-Sales-Support (Support für >10 Jahre)




Die klassische Schutz- und Kommunikationstechnik von ABB

Die ABB-Schutz- und Kommunikationstechnik umfasst numerische Schutz- und Steuergeräte, Kommunikationslösungen, Gateways und Logikbausteine:

  • Relion®-Familie (REX610, RE_611, RE_615, RE_620 und REX640)
  • RIO600 Ein- und Ausgang-Erweiterungslösungen
  • Arctic-Kommunikationslösungen
  • Engineering Tools wie PCM600
  • Service und Retrofit-Angebote

Relion und Norm IEC 61850

Mit der breitesten Produktpalette ist die Relion®-Familie vielfältig, wenn es um den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Energiesystemen (IEC- und ANSI-Anwendungen) geht. Sie kommen sowohl in Erzeugungs- wie auch in Verteilnetzen zur Anwendung. Die Relion-Schutzrelais basieren auf den umfangreichen Erfahrungswerten von ABB hinsichtlich der Entwicklung erfolgreicher Schutz- und Steuerrelais. Um Interoperabilität und Zukunftssicherheit zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion so konzipiert, dass die Kernwerte der Norm IEC 61850 eingehalten werden.



MEHR ERFAHREN
9IBA254442_720x540

Relion Trainings

Sie brauchen noch etwas Hilfe in den Bereichen Programmierung, Anwendung oder der Bedienung? Unsere Relion Trainings sind auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmte Kurse, die Sie optimal den Umgang mit den Produkten und Lösungen für Ihr Verteilnetz lehren.



ZU DEN TRAININGS

Arctic-Kommunikationslösungen

Die Kommunikationsprodukte der Arctic-Familie ermöglichen die sichere Anbindung von Netzautomatisierungslösungen an eine regionale Leitstelle oder ein Distribution Management System (DMS). Dadurch wird unter anderem eine zuverlässige und nahtlose Konnektivität von Trafostationen oder Bezirksstationen zur Leitstelle gewährleistet.



MEHR ERFAHREN
ARCTIC

Engineering Tools

Softwareprodukte und Engineering Tools können von den Betreibern verwendet werden, um den Überblick über kürzliche Ereignisse zu behalten und diese zu überprüfen. Dabei kann festgestellt werden, wann das Schutzrelais ausgelöst hat und welche Bedingungen die Auslösung verursacht haben. Natürlich werden die Tools auch genutzt, um die Schutzgeräte zu parametrieren.



MEHR ERFAHREN

Retrofits

ABB hat ein komplettes Programm für die Relais Retrofit entwickelt, welches einen einfachen und optimierten Austausch von bestehenden Schutzrelais durch moderne Geräte ermöglicht. Diese mechanischen Austauschsätze enthalten vorgefertigte Elemente, die für eine zeiteffiziente und kontrollierte Durchführung von Retrofits benötigt werden. Das Angebot basiert auf der Verwendung von Schutz- und Steuerrelais aus der Relion®-Produktfamilie als Austauschgeräte und auf vorgefertigten mechanischen Austauschkits.



MEHR ERFAHREN
Retrofit Bild



Mehr Infos in unserem Produktdatenblatt

Sie möchten mehr zu Relion Schutz- und Steuerrelais, Transformator-, Motor-, Spannungs- oder Sammelschienenschutz erfahren? Unser Datenblatt für Angebotsempfehlungen für Mittelspannungsschaltanlagen enthält detaillierte Angaben zu sämtlichen ABB-Stromverteilungslösungen.



ZU DEN ANGEBOTSEMPFEHLUNGEN
Datenblatt


Select region / language