中压开关柜的扩展

对您现有ABB公司新老开关柜或者其他非ABB品牌的开关柜进行系统扩展

我们可以扩展ABB公司生产的任何型号,任何时期的开关柜,如:ASEA、BBC布朗•勃法瑞、Calor Emag、SACE、Stromberg、Gardy、EJF、ITE、ZWAR、LK NES、Reyrolle、西屋。针对其他非ABB品牌的开关柜我们还可以利用转接方式(独立的转接柜或在母线室内实现母线过渡联接)与ABB新型开关柜进行联接以实现系统的扩展。

ABB专业的服务工程师将对变电站内的电力设备和运行环境进行初步的检测、分析和评估,并针对以下几个方面给出合理的建议:

  • 维护保养设备、作业流程以及安全标准
  • 确保技术标准执行的一致性
  • 优化备品备件和维护保养方案

加大现有开关柜容量和增加开关柜数量都将使得系统网络的短路电流变大,并可能超出上一级开关设备的短路电流开断能力。ABB公司的“is-limiter”快速限流器是解决该问题的良方,该装置在短路发生时其快速响应特性使得它能够提前介入快速切断短路故障电流,将短路电流限制在设备能够承受的范围之内,从而起到对现有老旧设备地保护作用,且效果明显优于其他保护装置。

为何选择ABB?

  • ABB能够提供系统扩展整体解决方案,覆盖测试评估、试验验证、生产制造以及项目安装、调试和运行等各个业务领域的方案建议、设计以及执行
  • 如果您的现有设备不具备内部电弧防弧能力,ABB有一系列的升级改造方案来提高设备的电弧防护能力,以保障操作人员安全
  • 开关柜扩展的几种可能性:
     
    • 退役开关柜扩展相同型号开关柜:采用与现场需要扩展的开关柜同一型号,拥有最新设计核心部件的开关柜进行扩展,该型开关柜因为退役需要重新启用生产;
    • 退役开关柜扩展定制开关柜:依照现场安装的ABB开关柜重新设计一款不在ABB产品系列中的定制开关柜,也用于扩展其他非ABB品牌的开关柜;
    • 气体绝缘开关柜扩展空气绝缘开关柜。
       

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language