Acionadores sem engrenagens para esteiras transportadoras

Faça mais com menos – opere sem engrenagens

Os operadores de minas são desafiados a transportar mais materiais em esteiras por grandes distâncias, subindo contra altos ângulos de inclinação. Para aumentar a confiabilidade total, as mineradoras querem ainda menor quantidade de estações de transferência entre esteiras, o que pode demandar esteiras mais longas e mais largas. Para atender a essas demandas crescentes, a ABB desenvolveu uma tecnologia de acionadores de baixa velocidade que proporciona uma solução eficiente e confiável.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Nosso portfólio

Gearless_Hoist_Motor_conveyor

Acionadores para esteiras transportadoras de alta potência


Os acionadores para esteiras transportadoras sem engrenagens (GCD) da ABB eliminam as caixas de câmbio e sua alta necessidade de manutenção, ajudando a aumentar sua confiabilidade e reduzir seus custos. Para uma esteira de alta potência o GCD usa um motor síncrono acoplado ao eixo adaptado de uma polia especificamente projetado para suportar a força aplicada pela máquina elétrica.
permanent_magnet_motor_gearless_conveyor_drive_GCD_VFD

Solução baseada em motor de ímã permanente (PM) para esteiras transportadoras de média potência


Nosso novo acionador sem engrenagens para esteiras transportadoras de média potência é uma solução específica por aplicação. Este produto de alta lucratividade adapta um trem de acionamento modulado por pulsos para máxima eficiência e confiabilidade.
Mining-motor-drive

Sistemas de acionamento e de motores


É preciso considerar muitos fatores para escolher os sistemas corretos de motores e acionadores para sua aplicação. Revisamos a sequência de partida, as separações de fluxos mássicos, os ângulos de subida e descida, as massas brutas e sua distribuição, as condições variáveis de operação, os modos de emergência e reparo e outros fatores críticos para garantir que você receba aqueles produtos e sistemas específicos para proporcionar o máximo controle e confiabilidade a sua operação.
Mining-specific-heavy-duty-instrumentation

Instrumentação


Maquinário opera sob condições pesadas e exige soluções de instrumentação certificadas em conformidade com padrões internacionais. A consagrada tecnologia de sensores da ABB satisfaz esses padrões e é especificamente projetada para trabalhar em ambientes agressivos. Nossa tecnologia de sensores de alta acurácia proporciona medidas exatas, entregando consistentemente os dados corretos ao sistema operacional.
Mining-E-house-Power-supply-and-electrification-for-mining

Fornecimento de energia e eletrificação


As principais instalações mecânicas e elétricas afetam a eficiência de uma mina. Nossos engenheiros garantem o uso dos produtos e tecnologias corretos para oferecer máxima economia de energia. Nossa experiência de décadas nos permite dimensionar corretamente os cabos e planejar os arranjos para um comissionamento sem solução de continuidade. Nosso objetivo é reduzir seu consumo de energia, as economias continuarão ao longo de toda a vida útil de sua planta.
Tianjin-mine-coke-conveyor-belt

Monitoramento do desalinhamento de correias


É normal que ocorra algum movimento lateral das correias, mas, se alguma correia se deslocar para além destes limites, pode haver danos às suas laterais. Nossa solução é um transmissor de desalinhamento com braço móvel e polia acoplado ao nível da borda da esteira. Quando uma correia se move para o lado ela toca a polia e desloca o braço para o lado, alertando o operador para que este possa executar as ações corretivas necessárias para evitar danos à correia.
Conveyor-belt-Welzow-Sud-mine

Monitoramento dos danos a correias


O custo do reparo aos danos em correias pode ser muito alto, e estes frequentemente resultam em interrupções à produção. Nosso monitor de danos a correias é um sistema concebido para ajudá-lo a evitar ou, pelo menos, minimizar os danos mais graves às correias. Quer se trate de um desgaste de longo prazo, quer seja um dano produzido por objetos afiados, as fibras rompidas atingem um sensor posicionado próximo a um tambor e disparam uma chave, parando a esteira e evitando maiores danos.

Downloads e multimídia (conteúdos em inglês)

Select region / language