Distribuidor

Soluções confiáveis em eletrificação e automação

Distribuidores são máquinas para a descarga de material a granel com lanças de descarga extremamente longas, duas ou três esteiras transportadoras, base em correia dentada para deslocamento e engrenagens para movimentação horizontal e vertical. O material é entregue à esteira de recepção do distribuidor por um carro descarregador que se desloca sobre trilhos ou lagartas. Com mais de 60 anos de experiência no ramo, a ABB desenvolveu soluções em distribuidores para garantir que seu material flua sem interrupções e seja corretamente descarregado, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de produção.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Nosso portfólio

Spreader

Automação com foco em eficiência


Instalamos um sensor na ponta da lança para medir a altura de descarga, para proporcionar o controle definitivo. Atingida a altura desejada, a lagarta do distribuidor percorre uma trajetória predeterminada para iniciar um novo local de descarga. A engrenagem de giro do distribuidor é confinada por dois pontos de retorno e, uma vez que o operador os especifica, todas as demais mudanças de direção se dão automaticamente. O carro descarregador acompanha automaticamente o movimento do distribuidor. Um transmissor de valores absolutos instalado no carro descarregador mostra continuamente a posição da trajetória variável. O controle do trem de deslocamento é usado para posicionar o carro descarregador sempre no meio, contabilizando a velocidade de deslocamento dos dois trens de deslocamento, a posição angular entre a esteira de recebimento do distribuidor e o carro descarregador, bem como o lado direito ou esquerdo da esteira transportadora.
Mining-E-house-Power-supply-and-electrification-for-mining

Alimentação e eletrificação


As instalações mecânicas e elétricas principais afetam a eficiência de uma mina. Nossos engenheiros garantem que as tecnologias e produtos corretos sejam usados para oferecer máxima economia de energia. Com base em nossa experiência de décadas escolhemos as dimensões corretas do cabeamento e planejamos o arranjo para um comissionamento sem descontinuidade. Nosso objetivo é reduzir seu consumo energético, uma economia que se manterá ao longo da vida útil de sua planta.
Mining-specific-heavy-duty-instrumentation

Instrumentação


As máquinas operam sob condições pesadas e exigem soluções de instrumentação certificadas segundo normas internacionais. A tecnologia ABB de sensores, já consagrada em campo, satisfaz tais requisitos e é especificamente concebida para operar em ambientes agressivos. Nosso sensor de alta precisão proporciona leituras exatas, entregando os dados certos ao sistema operacional.
Mining-cabin-indoor

Projeto da cabine


Nossas cabines de condutor personalizadas podem ser encontradas em máquinas de mineração no mundo todo. Nosso objetivo é proporcionar ao operador um local de trabalho ergonômico, para prevenir o cansaço e a operação incorreta. Os sistemas de comunicação mais atualizados entregam todos os dados importantes ao operador.
Oferecemos ar condicionado e aquecimento, desembaçamento do para-brisa e sopradores de poeira, limpadores e lavadores de para-brisa e painéis de operador ergonômicos fixos ou móveis. Nossa filosofia é instalar a respectiva tecnologia de computadores, quando possível, longe da estação do operador, para maior conveniência da operação. 

Mining-motor-drive

Motores e sistemas de acionamento


Uma esteira escavadora de caçambas é uma máquina complexa com muitas partes móveis, incluindo uma lança com giro e elevação, lagartas para deslocamento da escavadeira e uma roda de caçambas, girante. Todos esses movimentos exigem motores e acionadores. Nossos especialistas garantem o correto dimensionamento de tais produtos para proporcionar a potência e controle de que sua aplicação necessita.
Mining-firewarning-system

Conceitos de iluminação, intercomunicação e alerta de incêndio


Com a ênfase crescente nas questões de segurança e meio ambiente, os grandes equipamentos precisam de mais do que mera automação. Por isso a ABB oferece conceitos de iluminação eficiente, bem como sistemas de detecção e combate a incêndio incluindo todos os equipamentos (sistemas de alto falantes, rádio e vídeo) na máquina.

Downloads e multimídia (conteúdos em inglês)

Select region / language