Press release 2016-10-05 ABB y Aibel se asociarán para conectar parques eólicos marinos ABB y Aibel han anunciado hoy su asociación estratégica para suministrar soluciones de última generación para la integración de parques eólicos marinos en la red terrestre. ABB se centrará en su tecnología bien probada de corriente continua en alta tensión (HVDC por sus siglas en inglés), mientras que Aibel asumirá la responsabilidad como EPC llave en mano del diseño, la construcción, la
Press release 2016-10-05 ABB, nueva etapa de creación de valor ABB ha puesto en marcha hoy la tercera etapa de su estrategia Next Level destinada a crear valor para los clientes y los accionistas. Entre los elementos esenciales de la estrategia están: El CEO de ABB Ulrich Spiesshofer declaró: "A lo largo de los dos últimos años, ABB se ha convertido en una compañía más rápida, ligera y eficiente. Hemos mejorado sin cesar los márgenes y la generación de
Press release 2016-09-21 ABB vende su negocio de cables a NKT Cables NKT Cables adquirirá el negocio global de cables de alta tensión de ABB por un valor total de 836 millones de euros (934 millones de dólares). Los cables de alta tensión son componentes esenciales de las redes eléctricas sustentables que sirven para transportar grandes cantidades de electricidad a larga distancia. Este negocio es parte de la división Power Grids de ABB, que está pasando por una revisión estratégica.
Press release 2016-09-20 ABB presenta el sistema de propulsión para embarcaciones marinas más eficiente del mundo EEl modelo Azipod XL de ABB incrementa la eficiencia del combustible hasta un 10%
Press release 2016-09-20 ABB revoluciona el cargador de batería para trenes con una reducción de tamaño a la décima parte Con un cargador de baterías más compacto, diseñado con la nueva tecnología de semiconductores de potencia de carburo de silicio, es un 80% más ligero que los de la generación anterior.
Press release 2016-09-08 100 años de investigación tecnológica en el corazón de Suecia ABB celebró esta semana el centenario de su centro de investigación y desarrollo más antiguo, el Corporate Research Center (CRC) en Västerås, Suecia. Entre los hitos más destacados de este centro a lo largo de su historia están el desarrollo del primer robot industrial controlado por microprocesador o la tecnología de transporte de electricidad HVDC Light.
Press release 2016-08-23 YuMi, el robot colaborativo de ABB, fue designado el mejor robot industrial de 2016 ABB fue reconocida por sus logros en innovación técnica y en desarrollos de aplicación en la feria internacional CIROS (China International Robot Show) de robots en Shanghái.
Press release 2016-07-26 Solar Impulse demuestra que innovación, tecnología y espíritu pionero pueden hacer frente a los desafíos globales ABB en alianza con su socio Solar Impulse completó el vuelo alrededor del mundo con cero combustible, mostrando cómo sí es posible mover al mundo sin consumir los recursos del planeta. Como líder en tecnología pionera, ABB hace realidad este concepto
Press release 2016-07-26 ABB con su tecnología disruptiva de recarga en solo 15 segundos hará posible el transporte público sin emisiones en Ginebra Revolucionaria tecnología no requiere líneas de cable aéreas y ofrece solución para el transporte masivo silenciosa de cero-emisiones como una alternativa viable a los autobuses a diesel, proveyendo un modelo para la transportación urbana del futuro
Press release 2016-07-07 ABB es nombrada “La empresa más impresionante" por investigadores suecos Una investigación realizada a ABB, desde la eficiencia energética hasta la electrónica de potencia y robótica y su enfoque en el Internet de las Cosas, Servicios y Personas, ha ubicado a la compañía en la parte superior de la encuesta de "Framtidens Forskning", realizada por investigadores suecos al clasificar a sus empresas favoritas.