Innovativ jordfeilbeskyttelse øker sikkerhet og styrker strømforsyningen

Innovativ jordfeilbeskyttelse øker sikkerhet og styrker strømforsyningen

ABB har utvidet sin prisvinnende portefølje innenfor jordfeilbeskyttelse med en ny metode kalt IFPTOC. Metoden er en berøringsspenningsbasert jordfeilbeskyttelse som øker sikkerheten for mennesker og på installert utstyr. Den innovative teknologien styrker strømforsyningens stabilitet og reduserer avbrudd, uten at sikkerhetsgrenser overskrider.  

Med stadig økende grad av klimaendringer og energiforbruk er værbestandig distribusjonsnett viktig for å sikre stabil og trygg strømforsyning. For å møte dette behovet vil det å erstatte luftledninger med jordkabler være en vesentlig nøkkel for mange nettselskap. Utfordringen ved en slik utvidelse av strømnettet er økt risiko for jordfeilstrøm og farlige spenninger. ABB har investert tungt i å studere jordfeil i isolerte og fasekompenserte distribusjonsnett. Den omfattende forskningen har gitt resultater og er den første i markedet med ny beskyttelsesmetode.

Teknologien er resultatet av flere års forskning og utvikling, samt tett samarbeid med kundene våre. Denne unike metoden sikrer både pålitelig og presis tidsbestemt beskyttelse, som samsvarer med gjeldende lovgivning under alle typer av driftsforhold, sier Ari Wahlroos, senior ingeniør hos ABB Electrification i Finland. 

Beskyttelsesmetoden kan beregne feilstrømmen og estimere den farlige berøringsspenningen på den faktiske lokasjonen som er berørt. Deretter introduserer den en dynamisk driftsforsinkelse. På den måten kan funksjonen tilfredsstille alle krav i henhold til de elektriske sikkerhetsstandardene EN 50522 og IEEE 80. Dette gjør at nettselskaper kan være trygge på at distribusjonsnettet er beskyttet og pålitelig til enhver tid, selv under skiftende feilforhold.

Først i verden

Som den første i verden har det finske nettselskapet Alva allerede tatt ABBs beskyttelsesmetode i bruk. Det har sikret en optimal balanse mellom sikkerhet og kvalitet i strømforsyningen i det finske nettet.

Den nye jordfeilbeskyttelsesmetoden IFPTOC sikrer at nettets elektriske sikkerhetsgrenser ikke overskrider. Når feilen lokaliseres med prøvekoblinger, beregner og overvåker IFPTOC den faktiske jordfeilstrømmen, og justerer driftstiden. Dette sikrer at vi ikke overskrider grensene for menneskelig toleranse, selv under feil, forteller Sakari Kauppinen, driftsleder hos Alva.

I samarbeid med Alva har den nye beskyttelsesmetoden gjennomgått omfattende feltprøver i et typisk nordisk miljø i den finske byen Jyväskylä. Med denne typen feltprøver er det mulig å validere korrekt funksjon av beskyttelsen under ulike jordfeilsscenarioer i landskap preget av utfordrende terreng og klima.

Nettselskapet Alva forklarer effekten og erfaringen av å ta i bruk ABB's nye beskyttelsesmetode mot jordfeil.
Jordfeil er den vanligste feiltypen i distribusjonsnett, spesielt på steder med utfordrende jordingsforhold. Kravene til kvalitet og pålitelighet øker stadig. Norge er intet unntak. Denne nye beskyttelsesmetoden vil forbedre ytelsen i det norske strømnettet, både når det gjelder elektrisk sikkerhet og kontinuitet i strømforsyningen, sier Tom Rune Bjørtuft, leder for salg og forretningsutvikling hos ABB Electrification Norway AS.

ABBs nye beskyttelsesmetode IFPTOC ble lansert i første kvartal 2024 og er tilgjengelig på utvalgte produkter, inkludert det nye alt-i-ett vernet REX640.

Last IFPTOCs tekniske dokumentasjon her

Nysgjerrig på mer? Kontakt oss for informasjon.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp