ABB-motor setter ny verdensrekord med 99,13 % effektivitet

ABB-motor setter ny verdensrekord med 99,13 % effektivitet

Verdens mest energieffektive synkronmotor, levert til stålverk i India, forventes å gi en energibesparelse på rundt 61 GWt over en levetid på 25 år, med en tilbakebetalingstid på litt over tre måneder.

  • En stor synkronmotor utviklet for et stålverk i India er den mest energieffektive som noensinne er produsert – takket være ABBs Top Industrial Efficiency-design
  • Stålverket anslår kostnadsbesparelser på rundt 6 millioner dollar over motorens levetid på 25 år – takket være den overlegne energieffektiviteten
  • Investeringen i energieffektivisering har en estimert tilbakebetalingstid på litt over tre måneder 

ABB har overgått sin egen verdensrekord innen energieffektivitet for store synkrone elektriske motorer med en ny modell utviklet i tråd med selskapets banebrytende Top Industrial Efficiency (TIE) design. ABBs TIE-motorer og generatorer er konstruert for å overgå gjeldende effektivitetsstandarder, og hjelper kundene med å redusere strømforbruket, driftskostnadene og de totale eierkostnadene (TCO) uten at det går på bekostning av ytelsen eller øker kompleksiteten.

Motoren, som skal leveres til et stålverk i India, har oppnådd en virkningsgrad på imponerende 99,13 % under testing – en betydelig forbedring fra ABBs tidligere verdensrekord på 99,05 % satt i 2017. Effektivitet (virkningsgrad) beskriver forholdet mellom den elektriske energien motoren trekker fra nettet og den mekaniske energien den leverer. Den teoretiske grensen er 100 %, og jo nærmere man kommer dette nivået, desto mer krevende blir det å oppnå ytterligere forbedringer – både i design og produksjon. Det er nettopp derfor den forrige verdensrekorden sto i hele åtte år.

Ved å velge en TIE-optimalisert motor fremfor et standarddesign med 98,64 % effektivitet, kan kunden spare rundt 61 GWh energi og 5,9 millioner dollar i strømkostnader over en levetid på 25 år. Dette tilsvarer fire hele dager med toppeffekt fra verdens største havvindpark. I tillegg reduseres CO₂-utslippene med hele 45 000 tonn – tilsvarende å fjerne 10 000 biler fra veiene i ett år.

Motoren skal drive et luftseparasjonsanlegg (ASU) som kondenserer atmosfærisk luft for å skille ut oksygen og nitrogen – rene gasser som er avgjørende i stålproduksjonsprosessen.

«Vi har et tydelig mål om å hjelpe industrien med å prestere bedre – både gjennom økt effektivitet og bærekraft. Vårt initiativ, Top Industrial Efficiency (TIE), som leverer store motorer og generatorer med maksimal energieffektivitet, er et godt eksempel på hvordan løsningene våre setter en ny standard. Dette bidrar til økt lønnsomhet for kundene våre, ettersom strømkostnader utgjør den klart største andelen av totalkostnaden (TCO) for denne typen motorer,»sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge.

ABBs TIE-initiativ adresserer mangelen på energieffektivitetsstandarder for store motorer over 3 MW. Selv om disse motorene utgjør en liten andel av den globale motorparken, står de for hele 25 % av det totale energiforbruket knyttet til elektromotorer.

Når man samtidig vet at elektromotorer samlet sett forbruker rundt 45 % av verdens elektriske energi, betyr det at store motorer alene står for hele 11 % av det globale strømforbruket. Dette understreker det enorme potensialet for energibesparelser og utslippsreduksjon – og hvorfor ABBs fokus på høyere effektivitet i denne kategorien er så viktig.     

ABB er en global teknologileder innen elektrifisering og automasjon, som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Ved å kombinere sin ekspertise innen teknologi og digitalisering, hjelper ABB industrier med å prestere på et høyt nivå, samtidig som de blir mer effektive, produktive, bærekraftige og i stand til å øke sin konkurransekraft. Hos ABB kaller vi dette "Engineered to Outrun". Selskapet har over 140 års historie og rundt 110 000 ansatte over hele verden. ABBs aksjer er notert på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, en global leder innen motorer og drivsystemer, står i sentrum for å akselerere en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Vi utfordrer teknologiske grenser for å skape ressursbevisste, energieffektive og sirkulære løsninger for både kunder og samfunn. Med våre digitale drivsystemer, motorer og tjenester støtter vi våre kunder og partnere i å oppnå bedre ytelse,  pålitelighet og sikkerhet.  Vår teknologi er basert på mer enn 140 års erfaring og våre mer enn 23 000 ansatte i over 100 land leverer motordrevne løsninger for et bredt spekter av bruksområder i alle industrisegmenter. go.abb/motion

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp