ABB Robotics ergänzt KI-gestütztes AMR-Portfolio um autonomen Gabelstapler

ABB Robotics ergänzt KI-gestütztes AMR-Portfolio um autonomen Gabelstapler

  • Mit Flexley® Stack F712 erweitert ABB Robotics seine KI-gestützte Visual-SLAM-Technologie auf autonome Gabelstapler – für automatisierten Palettentransport und eine platzsparende Lagerung mit hoher Dichte
  • Kunden können gemischte Flotten aus autonomen Schleppern, Transportrobotern und Gabelstaplern mit Visual-SLAM-Technologie betreiben – auf einer gemeinsamen Plattform für Navigation, Flottenmanagement und Softwaresteuerung
  • AMR Studio® ermöglicht eine bis zu 20 Prozent schnellere Inbetriebnahme und gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit der Systeme sowie einen sicheren und zuverlässigen Betrieb

ABB Robotics erweitert sein Portfolio autonomer mobiler Roboter (AMR) um den Gabelstapler-AMR Flexley Stack F712. Damit schafft das Unternehmen ein durchgängiges, interoperables Ökosystem für alle wichtigen AMR-Typen auf Basis der KI-gestützten Visual-SLAM-Navigationstechnologie. Durch die Kombination autonomer Gabelstapler, Schlepper und Transportroboter auf einer gemeinsamen Plattform können Unternehmen nun ein deutlich breiteres Spektrum an Materialfluss- und Intralogistikprozessen automatisieren. Der neue F712 ist hochpräzise und für anspruchsvolle Materialtransport-, Lagerlogistik- und End-of-Line-Abläufe konzipiert, wie sie in zahlreichen Branchen, darunter auch in der Automobilindustrie, vorkommen. Dort trägt er dazu bei, Effizienz, Flexibilität und Skalierbarkeit deutlich zu steigern.

„In der Intralogistik müssen Unternehmen immer größere Warenmengen in immer kürzerer Zeit bewegen – und das mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen“, betont Marc Segura, President ABB Robotics. „Gleichzeitig steigt der Druck, Materialflüsse schneller und flexibler zu gestalten, während der Fachkräftemangel zunehmend zum Engpass wird. Einhergehend mit unserem Weg hin zu autonomer und vielseitiger Robotik (AVRTM) vereint Flexley Stack F712 fortschrittliche Bildverarbeitung, intelligente Navigation und autonome Mobilität in einem einzigen System. Damit vervollständigen wir unser skalierbares, KI-gestütztes AMR-Portfolio.“

Der F712 ist vielseitig einsetzbar und transportiert unterschiedlichste Ladungsarten und -größen – darunter offene und geschlossene Paletten, Container oder Gestelle. Er bewegt Lasten von bis zu 2.000 Kilogramm und erreicht eine Hubhöhe von bis zu 8,5 Metern.

Flexley Stack F712 ergänzt die Modelle Flexley Tug und Flexley Mover innerhalb des Visual-SLAM-basierten AMR-Portfolios von ABB Robotics. Zu den typischen Einsatzbereichen zählen Lager- und Kommissionierprozesse, die Versorgung von Produktionslinien sowie das End-of-Line-Handling. Darüber hinaus eignet sich der F712 für Anwendungen im Karosseriebau und in Presswerken sowie für den Einsatz in Drive-in-Lagern und Pufferbereichen in der Automobilindustrie und in anderen Fertigungsbranchen.

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Gabelstapler-AMRs navigiert der F712 mithilfe von Visual SLAM und erstellt dabei selbstständig eine Karte seiner Umgebung. Eine zusätzliche Infrastruktur wie Marker, Reflektoren oder Leitlinien ist dadurch nicht erforderlich. Die KI-gestützte Visual-SLAM-Technologie ermöglicht autonome Entscheidungen auch in komplexen und dynamischen Lagerumgebungen und erreicht dabei eine Positionsgenauigkeit von ±10 Millimetern. In Verbindung mit der Software AMR Studio® verkürzt sich die Inbetriebnahmezeit um bis zu 20 Prozent. Gleichzeitig entsteht ein flexibles und zuverlässiges System, das sich bei Änderungen von Lager- oder Produktionslayouts unmittelbar anpassen lässt. Flexley Stack F712 ist nach aktuellen ISO- und ANSI-Standards zertifiziert und bewegt sich auch unter Last sicher mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,7 Metern pro Sekunde.

Der F712 ist vollständig in AMR Studio integriert und unterstützt den Industriestandard VDA 5050. Dadurch lässt er sich nahtlos mit den Visual-SLAM-basierten AMRs von ABB Robotics sowie mit bestehenden Systemen innerhalb eines gemeinsamen Projekts verbinden. Komplexe Automatisierungsprojekte mit unterschiedlichen mobilen Robotertypen sind so deutlich einfacher zu planen und zu steuern. Die No-Code-Software mit intuitiver Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, die Koordination von Fahrzeugflotten, das Verkehrsmanagement sowie eine Echtzeitvisualisierung. Dadurch können Schlepper, Transportroboter und Gabelstapler von ABB Robotics gemeinsam in einer Umgebung arbeiten – die ideale Grundlage für skalierbare Automatisierungslösungen aus einer Hand.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp