Descobrir se um robô é adequado para sua aplicação nunca foi tão fácil após o lançamento do novo visualizador de realidade aumentada da ABB, que foi adicionado ao poderoso software de programação offline RobotStudio® da ABB.
O aplicativo RobotStudio® AR Viewer pode ser usado para testar qualquer modelo criado no RobotStudio, permitindo aos usuários ter uma ideia do tamanho e escala de um robô ou célula robotizada e como ele pode ser implantado no chão de fábrica para caber próximo a qualquer equipamento de Produção já existente. Usando a tecnologia de Realidade Aumentada (AR), o aplicativo sobrepõe a solução modelada no ambiente de produção da vida real, com a capacidade de dimensioná-la para o tamanho real e girá-la em uma variedade de ângulos para obter o melhor resultado.
Os benefícios do AR Viewer estendem-se à capacidade de assistir o modelo em ação. Um recurso de linha do tempo torna possível verificar o tempo de ciclo e ir rapidamente para um determinado ponto no tempo na animação, permitindo que você encontre maneiras de melhorar o desempenho ou apontar um problema potencial.
Disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play Store e visualizável em qualquer dispositivo inteligente compatível (a partir do iPhone 6s, iPad Pro e Android 7.0 em diante com suporte ARCore), o aplicativo oferece uma maneira fácil, segura e de baixo custo de visualização de uma instalação que pode ser usada por indivíduos ou grupos, sem nenhuma das preocupações potenciais sobre complexidade, higiene ou náusea que podem ocorrer com alternativas baseadas em realidade virtual.
O AR Viewer é ideal para empresas que são novas em automação robótica ou para aquelas que antes não tinham tempo ou recursos para começar a planejar uma instalação.
"Nós sabemos por conversas com PMEs em particular que muitas empresas estão procurando implementar alguma forma de automação robótica, mas não sabem por onde começar. O RobotStudio é nossa ferramenta digital intuitiva que ajuda a simplificar a instalação e o uso de robôs. Nossa nova ferramenta AR Viewer torna ainda mais fácil para os clientes acessarem a enorme capacidade do RobotStudio, ajudando-os a ver como os robôs podem ser introduzidos em sua produção e como a automação pode melhorar a produtividade e flexibilidade do processo existente, antes de se comprometerem com qualquer investimento,” explica Antti Matinlauri, Chefe de Gerenciamento de Produto da área de Robotica da ABB.
O software RobotStudio da ABB continua a definir o padrão para simulação de robôs e programação offline. Permitindo que os usuários projetem, configurem e comissionem tudo, desde robôs individuais a sistemas completos de robôs em um ambiente virtual, permite que as soluções sejam testadas e refinadas antes de serem implementadas na vida real. Usando o RobotStudio, novas linhas de produtos podem ser instaladas mais rapidamente e aumentadas para velocidade total sem surpresas durante o comissionamento.
O RobotStudio está disponível gratuitamente até 31 de dezembro de 2020 com um curso de treinamento também gratuito, disponível para ajudar os usuários a desbloquear todo o potencial do software. Para obter mais informações sobre o RobotStudio e para ver o novo AR Viewer em ação, visite a página ABB RobotStudio.
Para baixar o app
Faça o download na App Store
Ou baixe no Google Play: Google Play
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.br
Robótica & Automação Discreta ABB é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 400.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. Robótica & Automação Discreta ABB emprega mais de 10.000 pessoas em mais de 100 localidades, em mais de 53 países. www.abb.com/robotics