ABB lanza la plataforma de control de robots de nueva generación OmniCore

ABB lanza la plataforma de control de robots de nueva generación OmniCore

  • La plataforma aumenta la productividad y la flexibilidad de las empresas gracias a una automatización más rápida, precisa y autónoma
  • Resultado de una inversión estratégica de 170 millones de dólares en la plataforma de control de robots de nueva generación para acelerar una automatización avanzada más sostenible
  • Arquitectura de control única que integra toda la gama de hardware y software de ABB Robotics

ABB Robotics ha lanzado hoy OmniCore™, una plataforma de automatización inteligente más rápida, precisa y sostenible para potenciar, mejorar y preparar para el futuro a las empresas.

La plataforma OmniCore, fruto de una inversión de más de 170 millones de dólares en robótica de nueva generación, supone un cambio radical hacia una arquitectura de control modular y preparada para el futuro que permitirá la integración total de sistemas de IA, sensores, nube y edge computing para crear las aplicaciones robóticas más avanzadas y autónomas.

"Para nuestros clientes, la automatización es un requisito estratégico, ya que buscan mayor flexibilidad, simplicidad y eficiencia en respuesta a las megatendencias mundiales de escasez de mano de obra, incertidumbre y necesidad de operar de forma más sostenible", afirmó Sami Atiya, Presidente del Área de Negocio Robotics & Discrete Automation de ABB. "Gracias a nuestro desarrollo de mecatrónica avanzada, IA y sistemas de visión, nuestros robots son más accesibles, más capaces, más flexibles y móviles que nunca. Pero cada vez más deben trabajar juntos, con nosotros y entre ellos, para asumir más tareas en más lugares. Por eso lanzamos OmniCore, un nuevo hito en nuestros 50 años de historia en robótica: una arquitectura de control única, una plataforma y un lenguaje que integra toda nuestra gama de hardware y software líderes".

El rendimiento de movimiento líder en su clase de OmniCore ofrece una precisión de trayectoria del robot inferior a 0,6 mm, con varios robots funcionando a altas velocidades de hasta 1.600 mm por segundo. Esto abre nuevas oportunidades de automatización en ámbitos de precisión como la soldadura por arco, el montaje de pantallas de teléfonos móviles, el encolado y el corte por láser. En general, OmniCore permite a los robots funcionar hasta un 25% más rápido y consumir hasta un 20% menos de energía en comparación con el controlador anterior de ABB.

OmniCore se basa en una arquitectura de control escalable y modular que ofrece una amplia gama de funciones para crear casi cualquier aplicación imaginable, lo que la hace idónea para las empresas que adoptan la automatización en segmentos existentes y nuevos, como la biotecnología y la construcción, entre muchos otros. Con más de 1.000 funciones de hardware y software, los clientes pueden diseñar, utilizar, mantener y optimizar las operaciones fácilmente. Esto es posible gracias a funciones de software como Absolute Accuracy y PickMaster® Twin de ABB, así como a opciones de hardware que abarcan desde ejes externos y sistemas de visión hasta buses de campo.

"La diferencia de OmniCore es su capacidad para gestionar el movimiento, los sensores y los equipos de aplicación en un único sistema holístico unificado", afirma Marc Segura, Presidente de División de ABB Robotics. "OmniCore abre la puerta a toda la cartera de hardware y software de ABB Robotics, en cualquier combinación bajo una única plataforma de control, ofreciendo infinitas posibilidades y más vías de creación de valor. Por ejemplo, OmniCore permite a los fabricantes de automóviles aumentar la velocidad de producción, lo que supone una enorme ventaja competitiva, incrementando la producción de prensado de 12 a 15 golpes por minuto para producir 900 piezas por hora. Ahora que celebramos nuestro 50 aniversario en Robótica, creemos que OmniCore ofrece el potencial para muchos más avances en la industria, capacitando a nuestros clientes de todos los sectores para afrontar los retos que les esperan."

OmniCore es el último avance en los 50 años de innovación de ABB Robotics, que comenzaron con el primer robot controlado por microprocesador del mundo en 1974, el lanzamiento del software RobotStudio® en 1998 y la adquisición de Sevensense en 2024, para llevar a sus robots móviles la tecnología de navegación basada en IA líder del sector.

Obtén más información sobre los 50 años de ABB Robotics en LinkedIn, X, Facebook e Instagram o visita nuestra página de inicio para conocer las últimas noticias y actualizaciones: https://new.abb.com/products/robotics/events/50-years-of-robotic-innovation

Omnicore sustituye al controlador IRC5 de ABB Robotics, que se retirará progresivamente en junio de 2026. ABB seguirá apoyando a sus clientes que utilicen el IRC5 con piezas de repuesto y servicios durante toda la vida útil restante del robot.

Para más información, visita la página web de ABB o haz clic aquí para inscribirte en una conferencia virtual y un evento de lanzamiento de la nueva plataforma OmniCore a las 10:00 CEST del 4 de junio de 2024.

ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, haciendo posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, accionan y utilizan los objetos. Basándose en más de 140 años de excelencia, los más de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial. www.abb.com 

ABB Robotics & Discrete Automation , como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a ser más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. Esta área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países. go.abb/robotics

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp