- Niessen cumple 110 años. Un hito que celebra con el lanzamiento de ALBA Infinity, su nuevo y rompedor diseño en homenaje a toda una trayectoria como marca creadora de soluciones de interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional.
- Bajo el nuevo claim “Design with Human Touch” Niessen celebra su aniversario con una identidad visual y un mensaje de marca totalmente renovados.
- La fábrica de Niessen en Oiartzun, Guipúzcoa, logrará la neutralidad de emisiones a comienzos de 2025 dentro del Programa Mission to Zero de ABB.
Niessen, marca fabricante española del grupo ABB, y líder en la creación de soluciones innovadoras de interiorismo eléctrico, cumple su 110 aniversario.

Una fecha clave que celebra con una nueva imagen, un restyling de marca basado en su manera de ser creativa y sostenible, sustentada en los valores de la marca: respeto, diseño, cercanía e innovación.

Según palabras de Idoia Matas, Responsable de Comunicación en ABB Electrification en España:
“Design with Human Touch” representa una declaración de intenciones renovada de la marca y hace evolucionar a Niessen volviendo a su origen, es decir, al instante en que nuestros productos hacen su magia, cuando alguien los toca para activarlos. Nuestro diseño no cumpliría su función sin ese toque humano, que, a su vez, lleva implícita la sostenibilidad. El diseño con toque humano, nos ayuda a seguir construyendo una imagen de marca de Niessen fuerte y distintiva.”
ALBA Infinity, diseño sin límites.
Como homenaje a toda una trayectoria, a la visión de quienes comenzaron y la de quienes hoy siguen haciendo crecer a la marca, nace la nueva gama ALBA Infinity, con un diseño vanguardista sustentado en sus valores. Un complemento a la colección ALBA que la lleva aún más allá. Sin marco, dejando que la tecla tenga todo el protagonismo con una estética que invita a la imaginación sin límites.

ALBA Infinity marca una nueva era, siendo la primera colección de interruptores sin marco.
ALBA Infinity es un paso adelante de ALBA. Comparte su ADN, expandiéndolo hasta el infinito para ofrecer nuevas soluciones de decoración. Diseñada y fabricada con materiales visibles reciclados y reciclables, su producción proviene de energías totalmente renovables. Además, se integra totalmente con ALBA y sus funcionalidades: control de persianas y luces, cargadores USB, ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX, etc...
Crear hoy, respetando el mañana.
Niessen cumple 110 años garantizando, no solo un diseño de producto funcional y bello enfocado a facilitar la vida de las personas, también comprometido con la protección y el respeto de su entorno, el de todos.
Según Iñaki Lete, Director de la fábrica Niessen:
“Han pasado ya 110 años desde que Guillermo Niessen fundó la empresa. 110 años en los que la ilusión ha estado presente en todos los proyectos, desde lanzar la primera serie modular del mercado -una filosofía que nos hizo merecedores en 2008 de ser la primera marca en el sector nacional en recibir la Normativa europea de Gestión del Eco Diseño ISO 14006, que garantiza el mínimo impacto medioambiental del producto desde creación hasta su reciclado- a marcar las tendencias de diseño en nuestro sector, pasando por automatizar los procesos productivos hasta repensar la manera de servir a nuestros clientes. Una ilusión que representa el esfuerzo de todas las personas que están detrás de la marca y que se alimenta todos los días del reconocimiento de nuestros clientes.”
Inmersa en ese camino hacia las cero emisiones, la fábrica de Niessen en Oiartzun, Guipúzcoa, forma parte asimismo de la iniciativa Mission to Zero de ABB, y su objetivo es lograr la neutralidad de la fábrica a comienzos de 2025.
Sobre Niessen
Con 110 años como marca líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, desde Niessen, marca del grupo ABB, aportamos soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica.