El control de la calidad del aire es fundamental para un hogar saludable

El control de la calidad del aire es fundamental para un hogar saludable

  • El control de la calidad del aire en el interior de los espacios es fundamental para una vida y un hogar más saludable. 
  • La tecnología de Niessen ayuda a crear espacios más saludables, eficientes y seguros.
  • Con ABB Tenton® y ABB-free@home® de Niessen podrás medir y controlar en tiempo real la temperatura, la humedad y los niveles de CO₂.

Tener una adecuada calidad del aire interior es fundamental para la salud, evitará problemas respiratorios, alergias, fatiga, dolores de cabeza e incluso enfermedades más graves a largo plazo. Además, en entornos laborales o educativos, un aire interior limpio y bien controlado mejora la concentración, el rendimiento y el confort.

center

La calidad del aire interior también tiene gran relevancia en el ámbito de la arquitectura y del interiorismo. En respuesta a esta necesidad se actualizó la normativa UNE 171330:2024, que establece requisitos más estrictos para garantizar ambientes interiores saludables y el monitoreo de parámetros como el CO₂, con el objetivo de prevenir posibles riesgos y mejorar nuestra sensación de confort.

¿Cómo podemos conocer la calidad del aire interior de una vivienda?

La respuesta la encontramos en dispositivos inteligentes y soluciones de automatización que nos ayudan a controlar diferentes aspectos del hogar, como la climatización, la ventilación o incluso la gestión de persianas y ventanas. Estos sistemas permiten programar acciones específicas y recibir alertas en tiempo real cuando los niveles de calidad del aire no son los óptimos, asegurando siempre un ambiente saludable.

ABB Tenton® y el sistema domótico ABB-free@home® de Niessen son los aliados clave para transformar cualquier vivienda en un espacio inteligente, eficiente y más seguro.

ABB Tenton® es una solución completa para controlar y optimizar las condiciones ambientales de tu hogar. Con su tecnología 4 en 1, mide en tiempo real la temperatura, la humedad, el CO₂ y los compuestos orgánicos volátiles (COV), que provienen de materiales de construcción, muebles, productos de limpieza y otros elementos del hogar, los cuales no son perceptibles y por tanto peligrosos para nuestro bienestar.

Además, se integra con ABB-free@home®, y permite automatizar la ventilación, calefacción y refrigeración…ampliando sus funcionalidades. Gracias a su capacidad de detección avanzada, este dispositivo no solo informa sobre los niveles de calidad del aire, sino que también te avisa cuando los valores superan los límites recomendados para tomar medidas: en combinación con ABB-free@home®, el sistema puede activar automáticamente mecanismos de ventilación o ajustar la temperatura para restablecer las condiciones óptimas para cada estancia. Por ejemplo, si los niveles de CO₂ en el salón aumentan debido a la presencia de varias personas, el dispositivo puede enviar una notificación para alertar sobre ello, y que podamos ventilar abriendo las ventanas.

Esto no solo mejora el confort dentro del hogar, sino que también contribuye al ahorro energético al optimizar el uso de los sistemas de climatización, puesto que también puede detectar niveles elevados de temperatura cuando la calefacción lleva horas encendida y apagarla de forma automática.

Seguridad combinada con diseño

ABB Tenton® destaca por su funcionalidad y también por su elegante diseño que disponible de varios acabados y con opciones de montaje empotrado o en superficie, que se adapta perfectamente a cualquier estilo. Gracias a su intuitiva configuración y control a través de la aplicación ABB-free@home® Next. gestionar el ambiente de tu hogar nunca ha sido tan fácil.

center

Sin embargo, un ambiente saludable no solo depende de la calidad del aire, sino también de la seguridad del hogar. ABB-free@home®, junto con Alarm-Stick, permite detectar no solo problemas en la calidad del aire, sino también riesgos como incendios o fugas de monóxido de carbono, garantizando un espacio seguro debido a que puede incorporar detectores de humo, calor y monóxido de carbono al sistema de automatización.

La tecnología de ABB y de Niessen no solo facilita el día a día, sino que también te ayuda a vivir en un espacio más sano, eficiente y seguro.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp