- ABB Robótica expone en su stand la nueva generación de soluciones automatizadas y digitales, equipadas con Inteligencia Artificial y software de última tecnología, para los sectores del packaging e intralogística
- Asimismo, estaremos presentes en una mesa redonda sobre la robótica al servicio de la Logística en el marco del Foro Tecnológico de Logistics, donde abordaremos las tendencias y soluciones robóticas específicas para este sector
- La solución de RobotStudio Automatic Path Planning ha sido incluida en el Live Tour: Automatización y robótica para packaging y logística
ABB te espera los días 15 y 16 de octubre en su stand nº 8B10 para enseñarte las últimas novedades en robótica colaborativa, industrial y delta, así como sus soluciones digitales, para los sectores del packaging e intralogística.


GoFa CRB 15000 de 10-12 kg 
IRB 365 FlexPicker 
IRB 920T SCARA 
RobotStudio 
OptiFact 
Mesa redonda
Robótica colaborativa con visión 3D para paletizado y despaletizado
El visitante podrá ver en directo e interactuar con una aplicación de paletizado/despaletizado colaborativo con nuestro cobot GoFa 10TM y con visión 3D.
Esta innovadora célula de paletizado/despaletizado automatizado combina lo último en robótica colaborativa y la visión artificial 3D para transformar los procesos en los sectores del packaging y logística con eficiencia, precisión y seguridad. Esta solución permite identificar, segmentar y manipular objetos de distintas formas, tamaños y posiciones en un palet, gracias a un sistema de visión tridimensional que guía al cobot en tiempo real.
La integración avanzada de visión 3D y robótica colaborativa permite automatizar procesos complejos que antes requerían intervención manual: la visión artificial 3D permite al sistema "ver" en profundidad y reconocer objetos con precisión, mientras que el cobot ejecuta tareas físicas de forma segura junto a operarios humanos.
Flexibilidad operativa sin necesidad de reprogramación constante: a diferencia de sistemas tradicionales de despaletizado que requieren configuraciones fijas, esta célula puede adaptarse a diferentes tipos de productos, tamaños y disposiciones en el palet, gracias a la inteligencia del sistema de visión. Esto reduce tiempos de parada, mejora la eficiencia, optimiza tiempos y reduce errores en procesos de despaletizado.
Esta solución es ideal para entornos industriales donde la flexibilidad operativa, la adaptabilidad a múltiples formatos y la reducción de tareas repetitivas son clave.
Picking & Packing de alta velocidad con tecnología delta, software de gestión y gemelo digital PickMaster® Twin
La célula de picking y encajado con tecnología delta, equipada con el robot IRB 365 FlexPicker ™, permite manipular productos distintos a alta velocidad gracias al software de gestión de línea PickMaster® Twin. Este software combina las prestaciones para gestionar flujo aleatorio guiado por visión de PickMaster3 con la tecnología de robot gemelo digital, que aumenta la productividad, disminuye el tiempo de puesta en marcha y al mismo tiempo maximiza la eficiencia general de la línea.
Completa esta célula el robot IRB 920T SCARA de alta velocidad, con una capacidad de carga útil de hasta 22 kg, ideal para ensamblaje, manipulación, pick & place y atornillado, en sectores como la electrónica, el metal, la automoción, los vehículos eléctricos, energía solar, y bienes de consumo de alta rotación. Con un tiempo de ciclo de 0,38 y 0,39 segundos, el IRB 930 es hasta un 5% más rápido que otros robots de su clase, lo que permite fabricar muchos más productos por hora.
Soluciones digitales para la optimización y la eficiencia de la producción
El visitante podrá ver demostraciones para conocer las ventajas de las soluciones digitales de ABB.
La nueva funcionalidad de RobotStudio® Automatic Path Planning permite encontrar la trayectoria óptima del robot en unos pocos clics. Es un proceso sencillo que permite establecer la trayectoria óptima que reducirá el tiempo de ciclo y el consumo de energía. Es posible programar el robot de forma que esquive todos los obstáculos de forma automática. Además, esta nueva funcionalidad nos ayuda a conocer cómo los cambios en la duración del ciclo o en la acción afectan al consumo de energía. Los visitantes podrán descubrir en directo esta innovadora solución en el Live Tour: Automatización y robótica para packaging y logística que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a partir de las 10:30h.
Esta aplicación es posible gracias al software de simulación y programación offline de robots impulsadas por la IA mediante ABB RobotStudio® que permite la creación de réplicas virtuales precisas de los entornos de producción antes de su despliegue en el mundo real. Esta combinación de precisión y calidad no solo reduce los tiempos de puesta en marcha, sino que también optimiza operaciones, minimizando riesgos y mejorando la seguridad en el entorno de trabajo. La digitalización permite la monitorización en tiempo real de los robots, y los algoritmos predictivos anticipan posibles incidencias, posibilitando un mantenimiento preventivo que reduce drásticamente los tiempos de inactividad. Los gemelos digitales facilitan una comunicación eficiente entre humanos y robots permitiendo a los humanos tomar decisiones basadas en datos precisos, impulsando la eficiencia y agilidad operativa. La integración de RobotStudio en el proceso de desarrollo ayuda a reducir costos y tiempos, al tiempo que garantiza una implementación eficiente y libre de errores.
Nuestra cartera de soluciones digitales también incluye OptiFact™, una plataforma de software modular para extraer y crear valor mediante la recopilación, la gestión y el análisis de datos en instalaciones de producción. OptiFact es una plataforma modulable, que puede conectarse a muchos dispositivos de la fábrica, incluidos los robots ABB. No es necesario contar con una conectividad permanente ni enviar datos al exterior, lo que significa que los usuarios tienen control total sobre su configuración digital.
Además, el día 16 de octubre a las 10:45h, participaremos en el Foro Tecnológico de Logistics, organizado por Global Lean, en una mesa redonda sobre la “Robótica al servicio de la logística”.
Para conocer todo el potencial de nuestras soluciones, visita nuestro stand 8B10 en el pabellón 8 en Empack y Logistics & Automation 2025, IFEMA, y descubre más sobre las soluciones de ABB en esta página.
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y con cerca de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation, uno de los principales proveedores de robótica y automatización de máquinas del mundo, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores, desde la automoción hasta la electrónica y la logística, a superarse volviéndose más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a los clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro, operando de forma más eficiente y limpia para un futuro mejor. El área de negocio emplea aproximadamente a 11.000 personas en más de 100 ubicaciones en aproximadamente 53 países. go.abb/robotics