- ABB exhibirá su robótica colaborativa con GoFa™ en aplicaciones de soldadura por arco y de pick&place con generación automática de trayectorias sin colisiones
- El robot industrial SCARA IRB 930 demostrará su alto rendimiento en tareas pick & place de alta velocidad con hasta 22 kg de carga.
- ABB participará en una mesa redonda en el Tech Forum de GlobalLean. sobre “Robótica aplicada al sector del metal”.
ABB Robotics estará presente en Advanced Manufacturing Madrid 2025, el evento líder en innovación industrial, automatización y robótica para la industria del metal, los días 5 y 6 de noviembre en el stand nº 8C23 del pabellón 8 de IFEMA. Los visitantes podrán conocer de primera mano cómo ABB está transformando la producción industrial con soluciones robóticas avanzadas impulsadas por inteligencia artificial.


Ponencia en el Tech Forum 
Automatic Path Planning 
IRB 930 SCARA 
Easy Teach Device 
RobotStudio 
Optifact 
PixelPaint
Aplicaciones colaborativas de soldadura y pick & place con GoFa™ CRB 15000
En esta edición, ABB mostrará una aplicación de soldadura con nuestro cobot de última generación GoFa CRB 15000, ideal para la producción de series cortas en pequeños espacios y con inversiones reducidas.
El cobot GoFa incorpora una serie de características que le permiten compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas, sin tener que incurrir en los gastos asociados a barreras físicas y vallados, sin poner en peligro la seguridad, otorgando así máxima flexibilidad y eficiencia.
La principal innovación es el dispositivo Easy Teach Device, que utiliza programación lead-through y botones interactivos para determinar los puntos de soldadura sin esfuerzo y sin necesidad de interactuar con la unidad de programación. La interfaz Easy Teach Device puede instalarse en el cobot GoFa CRB 15000, creando una experiencia de soldadura verdaderamente colaborativa para los usuarios.
ABB también presentará una aplicación colaborativa de pick & place con la funcionalidad Automatic Path Planning de RobotStudio, que permite programar tareas sin necesidad de considerar todos los obstáculos en el entorno, simplificando la programación y aumentando la eficiencia operativa.
La integración de los robots colaborativos en la industria del metal permite la automatización de tareas repetitivas ganando eficacia, mejorando la calidad y aumentando la productividad de las plantas industriales.
Alta velocidad con el IRB 930 SCARA
También se exhibirá una aplicación de pick & place de alta velocidad con el robot industrial IRB 930 SCARA. Con una capacidad de carga útil de hasta 22 kg, es ideal para ensamblaje, manipulación, pick & place y atornillado, en sectores como la electrónica, el metal, la automoción, los vehículos eléctricos, energía solar, y bienes de consumo de alta rotación. Con un tiempo de ciclo de 0,38 y 0,39 segundos, el IRB 930 es hasta un 5% más rápido que otros robots de su clase, lo que permite fabricar muchos más productos por hora.
Soluciones de gemelo digital y análisis de datos para una mayor eficiencia y agilidad operativa
ABB pone a disposición de sus clientes una amplia gama de soluciones digitales para maximizar el retorno de la inversión y optimizar el rendimiento de los robots, los procesos y la instalación.
El software de simulación y programación offline RobotStudio permite realizar simulaciones muy realistas, utilizando programas de robot reales y archivos de configuración idénticos a los utilizados en el taller, optimizando el rendimiento del sistema y prediciendo los resultados de las modificaciones de las líneas de producción. Los gemelos digitales facilitan una comunicación eficiente entre humanos y robots permitiendo a los humanos tomar decisiones basadas en datos precisos, impulsando la eficiencia y agilidad operativa. La integración de RobotStudio en el proceso de desarrollo ayuda a reducir costos y tiempos, al tiempo que garantiza una implementación eficiente y libre de errores.
OptiFact™ es una plataforma de software modular para extraer y crear valor mediante la recopilación, la gestión y el análisis de datos en instalaciones de producción. OptiFact es una plataforma modulable, que puede conectarse a muchos dispositivos de la fábrica, incluidos los robots ABB. No es necesario contar con una conectividad permanente ni enviar datos al exterior, lo que significa que los usuarios tienen control total sobre su configuración digital.
Otra interesante incorporación a la actual oferta de software de ABB es AppStudio™, la nueva herramienta intuitiva de software sin código diseñada para que usuarios de todos los niveles de experiencia puedan crear rápida y fácilmente interfaces de usuario robóticas personalizadas. Con una funcionalidad intuitiva y características que incluyen una biblioteca colaborativa basada en la nube que permite a los usuarios compartir plantillas de aplicaciones, AppStudio reduce los tiempos de configuración hasta en un 80 por ciento. Una vez creada la interfaz, se puede implementar en el robot ABB o en un gemelo digital en la herramienta de programación RobotStudio® de ABB. A través de esta conexión, el robot puede programarse para ejecutar órdenes específicas, como realizar una acción o abrir una pinza. Junto con la herramienta Wizard Easy Programming de ABB y RobotStudio, AppStudio convierte la cartera de robots de ABB en una de las más fáciles de programar, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en el que los robots se abrirán a un nuevo público de usuarios potenciales.
Con el objetivo de destacar las soluciones que ABB ofrece a sus clientes, participaremos en la mesa redonda: “Robótica aplicada al sector del metal”, que tendrá lugar el martes 5 de noviembre, de 11:50 a 12:35, en el Tech Forum organizado por Global Lean. Se debatirá sobre las posibilidades e impacto de la tecnología y soluciones de automatización para la mejora de los procesos productivos en la industria del metal, a través de retos, casos y ejemplos reales.
Para más información, visita nuestro stand 8C23 en el pabellón 8 en MetalMadrid y descubre más sobre las soluciones de ABB en esta página.
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y con cerca de 110.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation, uno de los principales proveedores de robótica y automatización de máquinas del mundo, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores, desde la automoción hasta la electrónica y la logística, a superarse volviéndose más resilientes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a los clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro, operando de forma más eficiente y limpia para un futuro mejor. El área de negocio emplea aproximadamente a 11.000 personas en más de 100 ubicaciones en aproximadamente 53 países.go.abb/robotics