- El Colegio Virgen al Pie de la Cruz ha sido galardonado con el Premio Sergio Pomar por su compromiso con la transición energética.
- El proyecto premiado integra la instalación de energías renovables con la transformación digital de la electrificación con la solución InSite SCU200 y la plataforma ABB Ability™ InSite Energy Pro de ABB.
- Esta iniciativa ha convertido al centro en un referente educativo en electrificación y sostenibilidad.
El Colegio Virgen al Pie de la Cruz de Valencia, ha sido reconocido con el Premio Sergio Pomar en la categoría “Energías renovables”, un galardón que distingue proyectos innovadores en el ámbito de la electrificación y la sostenibilidad. Este reconocimiento, otorgado por ASELEC en su 5ª edición de los premios, pone en valor el compromiso de la escuela con la transición energética y la formación tecnológica de sus estudiantes.

Víctor Barrachina, Jefe de Departamento Eléctrico del colegio recogiendo el premio. 
De izquierda a derecha: Javier Gómez (Comercial ABB), Víctor Barrachina (Jefe Departamento), Carlos Roig, Pablo Mira (Comercial ABB), Jordi Romero, Alumno. 
Colegio Virgen al Pie de la Cruz en Valencia
El proyecto ha sido concebido, diseñado e instalado por la propia escuela, demostrando cómo la educación técnica puede convertirse en motor de cambio. Los alumnos han trabajado y adquirido conocimientos clave en la implementación de fuentes de energía renovables, integrándolas con la tecnología digital de protección y medida de la electrificación de ABB, permitiendo así la monitorización, optimización y gestión de la eficiencia energética de la instalación.
Este enfoque ha permitido al centro reducir su huella de carbono y ofrecer a los estudiantes una experiencia práctica en el uso de tecnologías de vanguardia, alineadas con los retos de descarbonización y electrificación sostenible.
ABB Ability™ InSite Energy Pro: innovación al servicio de la educación
El proyecto incorpora la plataforma ABB Ability™ InSite Energy Pro, que permite monitorizar y automatizar de forma fácil los consumos críticos tales como calefacción, refrigeración e iluminación. Gracias a esta solución digital, el colegio podría lograr un ahorro adicional de hasta 26.100 kWh anuales, reduciendo su consumo total entre un 16 % y un 29 %, con un retorno estimado de 4,5 años.
La solución está basada en la unidad InSite SCU200 conectada a distintos contadores digitales de medida de ABB, que miden y generan datos de consumo de electricidad, gas, agua y calor, ofreciendo análisis en tiempo real y alarmas preventivas. Estos dispositivos permiten identificar ineficiencias, asignar costes energéticos y simplificar informes para auditorías y certificaciones energéticas.
En conjunto, el ecosistema InSite de ABB ha permitido convertir la infraestructura del colegio en un sistema inteligente, escalable y eficiente, que optimiza el consumo, reduce costes y sirve como herramienta educativa de vanguardia.
“La incorporación de la plataforma ABB Ability™ Insite Energy Pro ha sido clave para el éxito del proyecto”, afirma Alberto Francés, Director del centro.
Gracias a sus capacidades de conectividad y análisis de datos, la escuela ha podido:
- Supervisar en tiempo real el rendimiento de las instalaciones renovables.
- Optimizar el consumo energético, reduciendo costes y emisiones.
- Formar a los estudiantes en la implementación y uso de herramientas digitales que hoy son esenciales en el sector eléctrico.
De esta manera, el Colegio se convierte en un referente de cómo la tecnología de ABB puede potenciar proyectos educativos con impacto tangible en la comunidad Valenciana.
Los Premios Sergio Pomar nacieron para honrar la memoria de Sergio Pomar Montahud, empresario y defensor del esfuerzo y la formación profesional como vía de incorporación del talento joven al mundo empresarial. El hecho de que un centro educativo haya sido galardonado en la categoría de energías renovables refleja la importancia de vincular la enseñanza con la innovación tecnológica y la sostenibilidad.
"Este premio refleja nuestro compromiso con la innovación y la formación de los jóvenes, que son los protagonistas de la transición energética. ABB se enorgullece de apoyar iniciativas que combinan educación y sostenibilidad", señaló Pablo Mira de ABB, responsable del proyecto.
En ABB celebramos este reconocimiento como un ejemplo de cómo nuestras soluciones contribuyen a acelerar la transición hacia un futuro más sostenible. El éxito del Colegio Virgen al Pie de la Cruz demuestra que la electrificación inteligente no solo transforma industrias y ciudades, sino que también inspira a las nuevas generaciones a liderar el cambio.
ABB es líder tecnológico global en electrificación y automatización, impulsando un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a alcanzar un alto rendimiento, a la vez que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para superar sus propios estándares. En ABB, lo llamamos «Diseñados para superar». La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com
ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible el uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión de energía. Ayudamos a las empresas, la industria y los consumidores a administrar sus instalaciones y hogares de manera eficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo de una manera segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrificación