- La plataforma basada en la nube, impulsada por AWS, permite la gestión de energía remota y fácil de usar en múltiples ubicaciones.
- ABB Ability™ InSite Energy Pro optimiza la experiencia del usuario con monitorización en tiempo real, administración automatizada de la carga y paneles personalizables.
- Acelera la toma de decisiones informada a través de análisis de referencia y funciones de informes detallados.
A medida que las regulaciones de eficiencia energética se endurecen y los costes aumentan, las empresas buscan soluciones más inteligentes para gestionar la energía en múltiples ubicaciones. ABB Ability™ InSite Energy Pro, una plataforma de gestión energética basada en la nube, ofrece información práctica y optimización automatizada desde una interfaz única e intuitiva.
InSite Energy Pro, impulsado por la infraestructura de nube segura y escalable de AWS, aprovecha el análisis y la evaluación comparativa en tiempo real para facilitar la toma de decisiones informada, optimizar la respuesta a la demanda y reducir los costos de energía.
Siendo la eficiencia energética una prioridad clave para el sector de administración de edificios y propiedades, InSite Energy Pro ofrece un enfoque integral para la administración de energía para propietarios de edificios, desarrolladores y administradores de energía de viviendas multifamiliares y propiedades comerciales de tamaño mediano.

La unidad de control del sistema de gestión de energía InSite, SCU200, funciona como un centro para gestionar la energía en múltiples dispositivos, como interruptores, medidores y cargadores de vehículos eléctricos (VE). A través de la interfaz intuitiva y fácil de usar de InSite Energy Pro, los usuarios pueden obtener una visión completa de su ecosistema energético, lo que facilita la gestión de las cargas, la optimización del rendimiento y la reducción de costes.
Los paneles personalizables brindan a los usuarios una descripción general clara del consumo de energía en las diferentes ubicaciones, lo que les permite comparar datos históricos y en tiempo real para identificar las mejores prácticas y descubrir posibles ahorros de energía.
Para garantizar la continuidad operativa, los usuarios pueden configurar alertas y automatizaciones para escenarios como la activación de interruptores o la superación de umbrales, lo que permite una respuesta rápida ante eventos energéticos críticos. Las funciones de gestión de carga de la plataforma ajustan automáticamente el consumo de energía según condiciones predefinidas, como los períodos de máxima demanda y la disponibilidad de energía renovable, para reducir los costes energéticos y evitar cargos de la red.
Además, InSite Energy Pro facilita el cumplimiento de las regulaciones de eficiencia energética, incluida la ISO 50001, con funciones de informes integrales que rastrean métricas clave relacionadas con el consumo de energía, la demanda máxima y la calidad de la energía.

InSite Energy Pro – Unidades de vivienda multifamiliar 
InSite Energy Pro – Edificios comerciales 
InSite Energy Pro – Multi-site view 
InSite Energy Pro – Dashboard 
InSite Energy Pro – Dashboard 
InSite Energy Pro – Vista de propiedad única
Andrea Menti, Líder de la Línea de Negocio de Distribución de Energía de la División de Edificios Inteligentes de ABB, afirmó: «Ante el aumento de los costes energéticos y las exigencias cada vez más estrictas de sostenibilidad, la necesidad de una gestión energética inteligente en múltiples ubicaciones es mayor que nunca. InSite Energy Pro les ofrece la información y el apoyo necesarios para gestionar el consumo energético de forma más eficaz, cumpliendo al mismo tiempo con las normativas en constante evolución, todo ello en una plataforma fácil de usar».
ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible un uso eficiente y fiable de la electricidaddesde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos connuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica ygestión energética.Ayudamos a empresas, industrias y consumidores a gestionar sus instalaciones y hogares de formaeficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo deforma segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrification