Welcome de Niessen redefine el acceso inteligente de los edificios

Welcome de Niessen redefine el acceso inteligente de los edificios

  • Welcome de Niessen redefine el concepto de entrada al edificio, transformándolo en un punto de unión entre tecnología, seguridad y diseño.
  • Welcome es un sistema totalmente modular, lo que permite configurar la solución exacta para cada proyecto.
  • La interconectividad también se refleja en la compatibilidad con sistemas de automatizacón, como ABB-free@home® de Niessen y ABB i-bus® KNX, integrando el control de accesos también, dentro del ecosistema de la vivienda inteligente.

En la arquitectura contemporánea, el acceso a los edificios se ha convertido en un punto clave donde convergen la seguridad, la estética y la tecnología. Los sistemas de videoportero ya no son meros dispositivos funcionales, hoy son parte del lenguaje arquitectónico y de la experiencia del usuario.

Welcome de Niessen es la solución integral que combina diseño, modularidad y conectividad inteligente.

Las placas de calle Welcome de Niessen se caracterizan por su estructura elegante, y están disponibles en aluminio, acero inoxidable, antracita y blanco, y en distintos formatos que se integran fácilmente en cualquier fachada o entrada. Su diseño limpio, con superficies cepilladas y materiales duraderos, se complementa con funcionalidades que mejoran la experiencia del usuario como los sistemas antivaho, iluminación LED nocturna y conmutación automática día/noche.  

center

Además, Welcome es un sistema totalmente modular y robusto, lo que permite al profesional configurar la solución exacta que necesita el proyecto. Desde módulos de cámara de vídeo gran angular con visión nocturna hasta teclados alfanuméricos, lectores de huella o tarjetas NFC, cada elemento puede añadirse o sustituirse sin necesidad de reformar la instalación.  

El instalador encuentra en Welcome un sistema versátil, preparado tanto para una vivienda individual como para conjuntos residenciales con decenas de accesos. Y para el arquitecto, representa una oportunidad de integrar tecnología avanzada sin comprometer el diseño ni la uniformidad estética del conjunto.  

Las placas, ofrecen instalación empotrada o en superficie, con una amplia gama de viseras y cajas de preinstalación que simplifican el trabajo del instalador y garantizan un acabado estético y seguro.  

Conectividad y control inteligente  

Uno de los pilares de Welcome es su capacidad de conexión. Las estaciones interiores incluyen monitores de 4,3” y 7”, algunos con conectividad WiFi, que permiten controlar el acceso desde el propio hogar o a través del móvil. Mediante su aplicación, los usuarios pueden visualizar quién llama, abrir la puerta o comunicarse desde cualquier lugar.  

  • Monitore Welcome a color 4,3"
  • Monitore Welcome a color 4,3"
  • Monitore Welcome a color 7"
  • Monitor Ea color 4,3" WiFi manos libres

La interconectividad también se refleja en la compatibilidad con los sistemas de automatización ABB-free@home® y ABB i-bus® KNX. De este modo, el videoportero deja de ser un elemento aislado para convertirse en una parte activa de la automatización del edificio.

Facilidad de instalación y mantenimiento  

La configuración mediante el configurador de Welcome, y la programación con el software ABB Welcome Configuration Tool, simplifica el direccionamiento de los equipos, la asignación de monitores maestros y la integración de módulos adicionales.  

Y la arquitectura del sistema basada en sistemas de control y pasarelas permite dividir grandes complejos en unidades independientes, mejorando la gestión del consumo y la estabilidad de la instalación. Esta estructura facilita tanto la ampliación futura como el mantenimiento sin interrupciones.  

Welcome ofrece una plataforma sólida, escalable y rentable, para los arquitectos, un elemento que refuerza la coherencia estética de sus proyectos, y para los usuarios finales, una experiencia de acceso más cómoda, segura y conectada.

El resultado es un sistema que combina tecnología avanzada, fiabilidad profesional y un diseño alineado con la arquitectura moderna.

ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible el uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión de energía. Ayudamos a las empresas, la industria y los consumidores a administrar sus instalaciones y hogares de manera eficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo de una manera segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrificación

Niessen, con 111 años como marca líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, Niessen, marca de referencia  del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen forma parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB, logrando la neutralidad de la fábrica en 2025.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp