ABB impulsa los edificios inteligentes, saludables y energéticamente eficientes

ABB impulsa los edificios inteligentes, saludables y energéticamente eficientes

  • El enfoque de la construcción sostenible está centrado en las personas, la eficiencia y la electrificación inteligente.
  • ABB impulsa una nueva generación de edificios inteligentes, saludables y energéticamente eficientes mediante soluciones que integran automatización avanzada.
  • La sostenibildiad y la tecnología transforman la manera en que habitamos los edificios.

Pasamos gran parte de nuestra vida en espacios interiores, pero pocas veces nos preguntamos si están realmente pensados y diseñados para cuidarnos. Los edificios deben situar el bienestar humano en el centro mediante tecnología, diseño inteligente y una electrificación eficiente. Salud, eficiencia y resiliencia conforman un marco inseparable que redefine la manera en que concebimos los edificios, donde factores como la calidad del aire, la luz natural, el confort térmico o la acústica mejoran la experiencia del usuario, e influyen directamente en su salud física y mental.

Investigaciones recientes muestran que niveles elevados de CO₂ reducen la claridad mental, que la falta de luz natural altera el ritmo circadiano y que una climatización deficiente incrementa el estrés, evidenciando la necesidad de repensar cómo diseñamos los espacios en los que vivimos y trabajamos.

Este enfoque cobra aún más relevancia si consideramos que gran parte del parque edificatorio europeo es ineficiente. La tasa de rehabilitación profunda apenas alcanza el 0,2% anual, cuando el objetivo recomendado es del 3%. Además, uno de cada cuatro europeos vive en edificios con mala calidad del aire y el 3% carece de iluminación natural adecuada. Esto no solo compromete el bienestar de millones de personas, sino que también frena el cumplimiento de los objetivos climáticos y sociales.

ABB impulsa edificios más inteligentes y eficientes mediante soluciones que integran automatización avanzada, sensores IoT y plataformas interoperables. Con sistemas como ABB i-bus® KNX y ABB Cylon®, es posible gestionar desde un único ecosistema la ventilación, climatización, iluminación y calidad del aire, ajustando estos parámetros de forma automática para mejorar confort y eficiencia, y BuildingPro complementa este enfoque al unificar todas estas tecnologías en una plataforma que centraliza la supervisión, la integración de datos y la automatización inteligente, maximizando el rendimiento y la sostenibilidad del edificio.

center

En el ámbito residencial, el panel ABB SmartTouch® 10" ofrece un control centralizado e intuitivo de luces, persianas, climatización y seguridad, con una interfaz sencilla y compatible ABB free@home®, la domótica de Niessen, y con estándares como KNX y Matter, para asegurar interoperabilidad y escalabilidad. Estas soluciones permiten ahorros energéticos de hasta un 25%, incrementan la productividad en un 20% y reducen tiempos de inactividad mediante mantenimiento predictivo. 

center

Pese a estos avances, existe una barrera estructural que limita su adopción: la infraestructura eléctrica. En España, el 40% del consumo energético residencial todavía depende de combustibles fósiles y, según el informe OREVE 2025, solo el 13% de las reformas prioriza la renovación de las instalaciones eléctricas. Esta carencia condiciona la integración de autoconsumo fotovoltaico, movilidad eléctrica y tecnologías domóticas. Es, como señalan muchos arquitectos técnicos, una barrera silenciosa, pero determinante. Sin una instalación eléctrica moderna, la transición energética simplemente no es viable.

En hogares, se traduce en mejor salud respiratoria y ahorro en costes sanitarios. En oficinas, en menor rotación de talento y menos bajas laborales. En hospitales, en recuperaciones más rápidas y menos infecciones. Y en escuelas, en un mejor rendimiento académico.

ABB desarrolla soluciones que combinan eficiencia, digitalización y bienestar, siempre desde un firme compromiso. La iniciativa, Mission to Zero, marca la ambición de reducir en un 80% nuestras emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. La fábrica de Niessen en Oiartzun es un ejemplo tangible: alcanza la neutralidad en emisiones gracias a la integración de energías renovables, la gestión digital y procesos altamente eficientes.

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible el uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión de energía. Ayudamos a las empresas, la industria y los consumidores a administrar sus instalaciones y hogares de manera eficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo de una manera segura, inteligente y sostenible. go.abb/electrificación

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp