Nuevo SAI HiPerGuard de 34,5 kV: la conexión directa a la red eléctrica reduce los costes energéticos de los centros de datos de IA

Nuevo SAI HiPerGuard de 34,5 kV: la conexión directa a la red eléctrica reduce los costes energéticos de los centros de datos de IA

  • La arquitectura de SAI de ABB, preparada para microrredes, integra almacenamiento en baterías, energías renovables y generación de gas para proporcionar resiliencia y flexibilidad a los centros de datos de IA.
  • La conexión directa a la red de 34,5 kV reduce las pérdidas por conversión y la complejidad de la infraestructura.
  • Una primicia en su sector: HiPerGuard, de ABB, ha logrado un hito en la industria al obtener la certificación UL 9540 de UL Solutions en materia de seguridad y rendimiento en el almacenamiento de energía.

ABB presenta HiPerGuard 34,5 kV, una nueva versión de su innovador SAI de media tensión, que permite a los centros de datos de IA conectarse directamente a la red eléctrica sin necesidad de conversión de tensión, lo que mejora la eficiencia y simplifica la infraestructura. Con esta última innovación, la arquitectura de HiPerGuard, preparada para microrredes, permite una integración flexible de sistemas de almacenamiento en baterías, gas y energías renovables, con soporte de la red eléctrica y capacidades de reducción de picos de demanda.

Se prevé que la demanda mundial de centros de datos aumente de 80 GW en 2024 hasta alcanzar unos 220 GW en 2030. Se espera que las cargas de trabajo representen alrededor del 70 % de este crecimiento. ABB colabora con líderes en inteligencia artificial y operadores de centros de datos para diseñar una nueva clase de infraestructura eléctrica para centros de datos mediante sistemas de energía integrados de extremo a extremo, concebidos para ofrecer flexibilidad, fiabilidad, eficiencia y un rendimiento escalable a la escala de la inteligencia artificial.

«Por primera vez, gracias a la tecnología de ABB, los centros de datos de IA pueden conectarse directamente a la red eléctrica a 34,5 kV, lo que reduce las pérdidas de energía por conversión y simplifica la infraestructura», afirmó Sebastien Surply, responsable de energía crítica de la división Smart Power de ABB. «Nuestra colaboración con los innovadores que impulsan la infraestructura de IA puso de manifiesto una necesidad fundamental de mayor flexibilidad sin complejidad. La última versión de HiPerGuard ofrece ambas cosas, lo que permite a las instalaciones escalar con la eficiencia energética y la flexibilidad que impulsan el avance de la computación con IA».

Los centros de datos aprovecharán la arquitectura preparada para microrredes del HiPerGuard de 34,5 kV para combinar la generación de energía distribuida con el almacenamiento de energía en baterías. El sistema admite diversas fuentes de energía —turbinas de gas, generación renovable y conexión a la red— y ofrece a los operadores la flexibilidad necesaria para optimizar la resiliencia y la eficiencia. La integración con la tecnología Power Exchanger de ABB permite funciones de gestión de baterías y de apoyo a la red, lo que permite a los operadores de centros de datos prestar servicios de reducción de picos de demanda y regulación de frecuencia.

Con una eficiencia del 98 %, la conexión directa de 34,5 kV de HiPerGuard reduce las pérdidas por conversión de tensión, lo que supone un ahorro de aproximadamente 880 000 dólares al año por cada punto porcentual de aumento de la eficiencia en un centro de datos de IA de 100 MW. La arquitectura simplificada también reduce considerablemente las necesidades de cableado de cobre. Además, gracias a una huella un 20-25 % menor y a un menor número de dispositivos y tramos de cableado, los operadores ganan espacio y consiguen un ahorro significativo en los costes de infraestructura.

  • La arquitectura del HiPerGuard, preparada para microredes, facilita la integración de sistemas de almacenamiento de energía (BESS) y energías renovables en los centros de datos
  • ABB presenta HiPerGuard 34,5 kV, una nueva versión de su SAI de media tensión, que permite a los centros de datos de IA conectarse directamente a la red eléctrica sin necesidad de conversión de tensión, lo que mejora la eficiencia y simplifica la infraestructura.

La arquitectura repetible y flexible del sistema permite ampliar la capacidad de forma incremental mediante configuraciones en paralelo de hasta 25 MW, lo que permite a los operadores crecer sin necesidad de renovaciones completas de la infraestructura. A medida que aumentan las cargas de trabajo de IA y cambian los requisitos de potencia, el diseño «plug-and-play» del convertidor del sistema permite una rápida adaptación e integración de las tecnologías emergentes.

ABB anunció el lanzamiento de HiPerGuard 34,5 kV en la feria Data Center World Washington 2026, donde HiPerGuard también fue reconocido por UL Solutions como el primer producto de su clase en cumplir con la norma UL 9540, el estándar de almacenamiento de energía más exigente del sector. La gama HiPerGuard cuenta con las certificaciones IEC y UL (UL 1741 y UL 9540) y admite niveles de tensión de entre 4,16 kV y 34,5 kV. El HiPerGuard 34,5 kV estará disponible para su pedido en el verano de 2026. Para más información, visite: www.abb.com/hiperguard.

La base instalada de HiPerGuard de ABB está creciendo con fuerza en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, incluyendo importantes implantaciones en los complejos de centros de datos de IA de 400 MW y 300 MW de Applied Digital en Dakota del Norte.

ABB es líder tecnológico mundial en electrificación y automatización, y contribuye a un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar a pleno rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles, lo que les permite destacar por encima de la competencia. En ABB, a esto lo llamamos «Engineered to Outrun». La empresa cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX) (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com

ABB Electrification es un líder tecnológico mundial que hace posible la distribución eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el enchufe. Con más de 50 000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y socios para resolver los mayores retos mundiales en materia de distribución eléctrica y gestión energética. A medida que se acelera la transición energética y crece la demanda de electricidad, estamos electrificando el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. En ABB, estamos «Engineered to Outrun»  y nos apasiona ayudar a nuestros clientes y socios a hacer lo mismo. go.abb/electrification

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp