- Vega ha sido reconocida con bronce en la 43.ª edición de los Premios Delta, uno de los reconocimientos más prestigiosos del diseño industrial en España.
- Este galardón consolida el reconocimiento internacional de Vega, premiada también con el iF Design Award 2026 Oro y el Red Dot Award 2026 por la excelencia de su diseño.
- Diseñada bajo criterios de ecodiseño y preparada para los entornos conectados del futuro, esta colección combina sostenibilidad, innovación tecnológica y una integración natural en la arquitectura.
La colección Vega y Alter Vega de Niessen ha sido galardonadas con bronce en los Premios Delta 2026, durante la ceremonia celebrada ayer 22 de julio, en el Disseny Hub Barcelona.

Nerea Vesga, responsable de Diseño y R&D en Niessen en el momento de la entrega del premio. 
Organizados por ADI-FAD (Asociación de Diseño Industrial del FAD) desde 1961, los Premios Delta constituyen uno de los reconocimientos más relevantes del diseño industrial en España. En esta 43.ª edición, el jurado ha seleccionado a Vega y Alter Vega entre 422 candidaturas presentadas y 203 proyectos finalistas, reconociendo una colección que destaca por integrar diseño, innovación tecnológica y sostenibilidad en un mismo lenguaje de producto.
Este nuevo reconocimiento refuerza la trayectoria internacional de Vega, distinguida también este año con el iF Design Award 2026 en la categoría Gold y con el Red Dot Award 2026, consolidando a la colección como una de las propuestas de diseño industrial más relevantes del panorama actual.

Desde su concepción, Vega nació con el objetivo de crear una colección capaz de integrarse de forma natural en la arquitectura, respondiendo tanto a las necesidades funcionales como a las nuevas exigencias estéticas y tecnológicas de los espacios contemporáneos. Su diseño parte de una idea de simplicidad consciente: eliminar lo superfluo para ofrecer una experiencia intuitiva, una estética atemporal y una plataforma preparada para evolucionar con las necesidades de cada proyecto.
"Recibir el Delta de bronce pone en valor nuestra manera de entender el diseño: una combinación de innovación, funcionalidad, sostenibilidad y cercanía con las personas. Vega nace para integrarse en la arquitectura contemporánea aportando valor a cada espacio y este galardón reafirma que vamos en la dirección correcta, afirma, Nerea Vesga, responsable de Diseño y R&D en Niessen en el momento de la entrega del premio.
El diseño sostenible como eje del proyecto
La colección ha sido ecodiseñada conforme a la norma ISO 14006, incorporando elevados porcentajes de materiales reciclados, soluciones constructivas que facilitan el reciclaje y una arquitectura de producto concebida para maximizar su vida útil.
Cada decisión de diseño, desde la selección de materiales hasta los procesos de fabricación, responde a un objetivo común: reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad, la fiabilidad ni las prestaciones técnicas.
Esta visión demuestra que la sostenibilidad y la excelencia técnica no son objetivos contrapuestos, sino dos pilares que, cuando se desarrollan conjuntamente, permiten crear productos más duraderos, eficientes y preparados para responder a las necesidades del futuro.
Niessen, con más de 111 años como líder en el diseño de un interiorismo eléctrico respetuoso, innovador y funcional, y marca de referencia del grupo ABB en España, aporta soluciones capaces de contribuir al bienestar de las personas y de su entorno, creando espacios y experiencias que trascienden la funcionalidad técnica. Inmersa en el camino hacia las cero emisiones, Niessen forma parte de la iniciativa Mission to Zero de ABB, logrando la neutralidad de la fábrica en 2025. solutions.abb/niessen