Los rodamientos de bolas Dodge® aptos para uso alimentario ganan la medalla de oro en el programa Producto del Año 2019 de Plant Engineering

Estamos orgullosos de anunciar que los rodamientos de bolas Dodge aptos para uso alimentario han sido premiados con el máximo galardón en la categoría Convertidores de frecuencia y motores eléctricos del programa Producto del Año 2019 de la revista Plant Engineering.

center

El programa anual facilita información a los lectores de Plant Engineering sobre nuevos productos destacados en sus distintas especialidades. El premio Producto del Año se instauró para rendir homenaje a los productos más útiles e innovadores introducidos en el mercado de la ingeniería de plantas industriales. Los rodamientos de bolas Dodge para uso alimentario fueron seleccionados como finalistas para que, posteriormente, los lectores eligieran lo mejor de lo mejor.

"Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento por parte de Plant Engineering y sus lectores", declaró David Kaunitz, director del producto de soportes de rodamientos de bolas  Dodge en ABB. "Los rodamientos para uso alimentario resuelven los dos problemas de fiabilidad más comunes en la industria alimentaria: el lavado de la grasa y la corrosión".

Los rodamientos aptos para uso alimentario son los únicos rodamientos con grado de protección IP69 respaldados por una garantía de un año contra fallos debidos a entrada de agua, por lo que son idóneos para aplicaciones de limpieza in situ. Los rodamientos para uso alimentario ayudan a prevenir infracciones de normativas y retiradas de productos gracias a un diseño único de inserto de acero inoxidable con recubrimiento extra, el cual incluye la revolucionaria capa superior Dodge Kleentec que protege contra la corrosión de los limpiadores cáusticos. Sellados y lubricados de por vida con una protección de lubricación superior que evita el lavado de la grasa, reduciendo al mínimo el coste y la complejidad de las labores de mantenimiento.

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp