Según ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, de 2015 a 2019, el número de turismos eléctricos matriculados creció un 67,9%. Este incremento es consecuencia directa de la evolución de nuestra sociedad: aumenta la preocupación por el medio ambiente y cambian los hábitos de compra, desde la alimentación hasta los desplazamientos.
El 2019 fue un buen año para la movilidad eléctrica. El número de matriculaciones de coches eléctricos prácticamente dobló las de 2018. Los que tuvieron más éxito fueron los de gas natural, tanto licuado(GNL) como comprimido (GNC).
Siguiendo esa misma línea, la movilidad eléctrica ha seguido siendo la protagonista el último año. El mes que alcanzó la cifra más alta fue febrero de 2020, en que se matricularon 15.186 coches eléctricos. La cifra de matriculaciones en junio se mantuvo muy cerca, en 14.315.
Aun así, el concepto del vehículo eléctrico no solo comprende turismos, sino que también abarca una parte muy importante de la movilidad que es el transporte público. El consumo energético de combustible de un autobús híbrido y sus emisiones de CO2 se sitúan entre un 30% y un 45% más bajas que las de su equivalente en un coche diésel. En el caso de un autobús eléctrico, la reducción es del 100%. Asimismo, la tracción eléctrica contribuye a minimizar las vibraciones y el ruido, lo que aporta una gran mejora en el confort de los pasajeros, y una disminución de la contaminación acústica en las ciudades.
Transporte público eléctrico en Barcelona y Madrid
Por esa razón, el año pasado se activó en Barcelona el Plan de Renovación de la Flota de Bus para el período 2019-2021, con el que se realizó una inversión de 115 millones y se adquirieron 254 vehículos. En Madrid también se puso en marcha la iniciativa Madrid 360, que perseguía el objetivo principal de cumplir con los objetivos de calidad del aire de la Unión Europea.
Desde la Corporación se propuso renovar al 100 % de todos los autobuses de la EMT (Empresa Municipalde Transportes de Madrid) y multiplicar por diez el número de vehículos eléctricos. En 2019, de los 2000 vehículos que tenía la empresa pública, solo 68 funcionaban exclusivamente con electricidad. Se prevé que en 2023 este tipo de flota estará formada por 200 ejemplares, y en 2027 por 400 más. En total, el parque de autobuses eléctricos de la EMT incrementará de 68 vehículos a 668 en ocho años.
Acción de ABB
Con el objetivo de integrar la movilidad eléctrica en las operaciones de transporte del día a día, ABB enfoca sus esfuerzos hacia la expansión de la infraestructura de carga, a través de una propuesta de equipos inteligentes conectados: los cargadores conectados a internet de ABB permiten un servicio global con rápido mantenimiento proactivo, dando soporte a todos los estándares de recarga de vehículos eléctricos.
Sus estaciones de recarga son adaptables a diversos tipos de ubicación y servicio, y los cargadores se integran fácilmente con cualquier aplicación de pago u otros servicios. Algunos ejemplos de ello son: LaFlota de EBus, que presenta una infraestructura adecuada para apoyar las necesidades operativas de la flota, una solución de cargadores ABB que contribuye a afrontar los retos que plantea la transición de las ciudades hacia el transporte público eléctrico, sus estaciones de carga rápida en carretera y sus cero emisiones, mejorando la calidad del aire local y reduciendo la contaminación acústica.
Otro ejemplo resaltante es el nuevo cargador de pared Terra AC, un cargador de vivienda que ofrece la máxima calidad y comodidad para los usuarios a través de soluciones de movilidad más inteligente desde la carretera hasta el hogar. Gracias a su década de experiencia, tanto en la creación como en la instalación y el mantenimiento de las infraestructuras de carga, actualmente ABB puede ofrecer el mejor servicio: una calidad de alto valor, flexibilidad en el futuro, y seguridad y protección avanzadas.
Un futuro libre de CO2
ABB recibió el galardón a la empresa líder en movilidad eléctrica global de 2019, por su apoyo a la adopción internacional de soluciones de transporte sostenible. Las soluciones de ABB están orientadas a un futuro donde la movilidad eléctrica será la base del sector automovilístico, encargada de ofrecer una movilidad sostenible y limpia fundamental para mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Así lo demuestran también los datos proporcionados por ANFAC y las tendencias de consumo de la población europea. Movernos de un lugar a otro sin contaminar el aire de las ciudades va a convertirse en una realidad que aportará grandes beneficios a nivel ambiental y también en cuanto a salud y bienestar de los ciudadanos.