La tecnología de ABB alimenta una torre de oficinas de alto standing en Bangkok

  • La aparamenta pionera de ABB proporciona energía segura y fiable a la torre Kronos Sathorn.
  • La torre Kronos Sathorn, situada en la zona empresarial del distrito central de Bangkok, en North Sathorn Road, es una torre muy lujosa de 30 plantas con 22.501 m² de oficinas y locales comerciales.

Los edificios comerciales, uno de los segmentos con mayor crecimiento, requieren un nivel muy alto de eficiencia energética y fiabilidad para optimizar el rendimiento del edificio. Los sistemas de distribución de energía están diseñados para garantizar que la iluminación y los dispositivos eléctricos de un edificio, como el aire acondicionado y los ordenadores de las oficinas, reciban una alimentación fiable, para mejorar el control de la energía y las cargas, y para garantizar la actividad normal en los negocios.

ABB proporcionó una sola solución completa para un sistema de distribución eléctrica seguro y fiable con el fin de maximizar la eficiencia energética y garantizar un suministro eléctrico fiable para Kronos. El ámbito del proyecto se componía de productos de media y baja tensión, que incluían la aparamenta compacta con aislamiento en gas SafePlus 24 kV de ABB, el cuadro de distribución principal System pro E power y el interruptor Emax 2, así como operaciones de servicio.

SafePlus es una aparamenta compacta de media tensión (MT) con aislamiento en gas SF6 para la distribución secundaria de hasta 40,5 kV. La aparamenta presenta una flexibilidad única debido a su extensibilidad y la posibilidad de combinación de configuraciones completamente modulares y semimodulares. Es un sistema completamente sellado diseñado para mejorar la seguridad y la fiabilidad. El depósito de acero inoxidable contiene todas las partes energizadas y las funciones de conmutación para reducir el riesgo de lesiones, y el depósito de acero sellado con condiciones atmosféricas constantes garantiza un alto nivel de fiabilidad así como un sistema prácticamente sin mantenimiento.

El System pro E Power de ABB es una solución innovadora para el cuadro de distribución principal que ha sido diseñada para mejorar la flexibilidad y simplificar las conexiones de las barras colectoras. El cuadro eléctrico es fiable en condiciones extremas y puede soportar una corriente asignada de corta duración admisible (Icw) de hasta 120 kA y una corriente nominal máxima de hasta 6300 A. ABB pudo suministrar a Kronos una solución System pro E Power a medida para satisfacer las necesidades de distribución de energía de forma segura y fiable con un cuadro de distribución que ahorra espacio y cumple las normas internacionales. Dado que todos los componentes del System pro E Power están diseñados para un montaje rápido y en plena sinergia con el resto de los equipos de baja tensión de ABB, optimizaba el trabajo necesario antes de la puesta en marcha.

El interruptor inteligente Emax 2 incorpora más funciones que lo convierten en una solución integral para la gestión de la distribución de baja tensión en la lujosa torre. Establece una nueva referencia para las necesidades actuales y futuras, respondiendo a todos los nuevos requisitos de red gracias a sus características distintivas. Puede integrarse perfectamente en todos los sistemas de automatización y gestión de la energía para mejorar la productividad y el consumo energético, y realizar un servicio a distancia. La versión suministrada para el proyecto Kronos tiene una pantalla táctil con varios idiomas, incluido el tailandés, que ofrece una experiencia fácil e intuitiva para el usuario, mientras que la tecnología Bluetooth integrada permite una interacción perfecta a través de la aplicación móvil EPiC. Puede gestionar diversas condiciones en la red gracias a sus funciones avanzadas.

«La solución de ABB nos asegura la mejor calidad, una sólida fiabilidad y la coordinación de los interruptores para nuestro prestigioso proyecto Kronos. También valoramos la eficiencia óptima de la solución», ha dicho Chawanvit Teeraoutachawin, director sénior de Thai Obayashi Corporation Ltd., el principal contratista para la construcción de Tailandia y principal contratista del proyecto Kronos.

Gianandrea Bruzzone, director general nacional de ABB en Tailandia, ha comentado: «Con sus soluciones líderes tanto digitales como de electrificación, ABB permite mejorar el funcionamiento y la eficiencia del mantenimiento de los edificios y que también sean más sostenibles. Nuestra solución completa para el lujoso proyecto Kronos, que incluye el cuadro de distribución Pro-E y el interruptor Emax2, es excelente en términos de innovación, fiabilidad y eficiencia. Ayuda a reducir el espacio ocupado por los equipos hasta en un 30 %, lo que supone un menor coste del sistema y más espacio útil para el usuario final. Estamos encantados de colaborar en este prestigioso proyecto».

ABB tiene un largo historial garantizando sistemas de distribución eléctrica fiables y energéticamente eficientes en edificios por todo el mundo. Ofrece una amplia gama de dispositivos de distribución eléctrica que protegen los edificios de sobrecargas, cortocircuitos, fallos a tierra o de arco, así como contadores para supervisar el consumo de electricidad.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una compañía líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB fuerza los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a un nuevo nivel. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com

El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para más información visite: https://go.abb/electrification

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp