Niessen garantiza la máxima eficiencia  
energética, también en invierno

Niessen garantiza la máxima eficiencia energética, también en invierno

  • Durante los meses de invierno el consumo energético de los hogares españoles se dispara hasta una media de 350 kWh.
  • Niessen, marca del grupo ABB, cuenta con una cartera de productos y soluciones que te permitirán reducir al máximo la factura eléctrica. 
  • ABB aspira a alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2030, gracias a su papel activo en crear una sociedad baja en carbono.

Según los datos de Red Eléctrica de España (REE), el consumo eléctrico medio mensual de los hogares españoles es de 270 kWh. Gasto medio que se dispara durante los meses de invierno, llegando a cifras, durante diciembre y enero, cercanas a los 350 kWh; seguidos muy de cerca por el mes de febrero con 300 kWh aproximadamente. 

center

Esta coyuntura, no por ser de sobras conocida, es menos preocupante para unos españoles cuya economía familiar, además, en la actualidad está sufriendo uno de los años más duros de su historia reciente a causa de la escalada sin límites que parecen estar sufriendo los precios de la electricidad.

Como por mucho que suba el importe de la factura, las personas no pueden detener su actividad durante estos meses, aumentar la eficiencia energética de los hogares es la manera más eficaz, si no la única, de reducir el consumo energético y conseguir un ahorro económico que nos permita dedicar ese dinero ya sea a otras obligaciones o a afrontar los numerosos gastos extra asociados también a estas fechas. Niessen, con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico que aumenta el confort, la seguridad y la calidad de vida, ofrece un gran número de soluciones y productos de alta calidad, con un gran diseño y a la vanguardia tecnológica, desarrollados para permitir a sus usuarios lograr la máxima eficiencia en sus hogares. 

Estación meteorológica de ABB-free@home® de Niessen 

Su estación meteorológica de ABB-free@home®, es solo un ejemplo de este tipo de soluciones. Diseñada para registrar el brillo, la temperatura, la lluvia y la velocidad del viento fuera de casa, sus sensores pueden conectarse a las persianas y lograr que, cuando esté oscuro o haya tormenta, las persianas adaptaran automáticamente la posición deseada. Esto permitirá un ahorro energético por partida doble: no solo se aprovechará al máximo la luz solar durante aquellas horas en la que las haya, sino que evitará fugas de temperatura por las ventanas cuando las condiciones exteriores no sean las más favorables. 

center

ABB-free@home®, la solución idónea de domótica para el hogar 

Pero un hogar moderno, actual, es un hogar conectado. Si bien todos los productos de Niessen son capaces de cumplir su función de manera individual, es cuando interactúan entre ellos logrando sinergias que les permiten alcanzar su máximo potencial. ABB-free@home® es el sistema que le permitirá conectar todas las soluciones y los dispositivos de su vivienda, ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el sistema de comunicación Welcome, hasta lograr no solo el deseado ahorro del consumo energético tan necesario en los meses de invierno que ya hemos citado, sino también lograr los máximos estándares en materia de confort y seguridad y la eficiencia. Cómodo y eficientemente energético, el sistema de ABB-free@home®, le permitirá controlar cada aspecto  de su hogar para lograr la máxima eficiencia energética posible y conseguir que las inclemencias climáticas y la incertidumbre de los precios de la electricidad no sean más un problema. 

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp