Reduce el consumo energético de los edificios con luminarias DALI gracias a ABB i-bus® KNX

Reduce el consumo energético de los edificios con luminarias DALI gracias a ABB i-bus® KNX

  • Las pasarelas DALI permiten un ahorro energético de hasta el 75 % con respecto a soluciones convencionales.
  • Las soluciones basadas en KNX de ABB permiten reducir el consumo eléctrico de un edificio con luminarias DALI.

Si la iluminación LED supuso la mayor revolución en este campo desde la invención de la bombilla incandescente, gracias a su mejor eficiencia energética, mayor vida útil y, por lo tanto, aportar un ahorro económico y la capacidad de ser más sostenible a sus usuarios, a lo largo de los últimos años estamos experimentando un fenómeno parecido gracias a la digitalización y al desarrollo de sistemas de gestión y control de la iluminación.

Aunque en un principio los sistemas de control de iluminación nacieron para dar respuesta a una necesidad estética, gracias al desarrollo de la domótica, el Internet de las Cosas (IoT) y, en definitiva, a las soluciones conectadas, estos sistemas son una prioridad gracias a su capacidad de mejorar tanto la calidad como la eficiencia, sin olvidarnos del confort de los usuarios.

En este aspecto, DALI es quizás el mejor ejemplo de hasta dónde han llegado los sistemas de gestión y control de la iluminación. Gracias a este protocolo, diseñado para ser implementado tanto en una vivienda como en un edificio de grandes dimensiones, se puede controlar toda la iluminación de un espacio de una manera eficiente y sencilla, permitiendo un ahorro energético de hasta el 75 % con respecto a soluciones convencionales sin sensores.

Esto es algo de vital importancia en el contexto actual, en la que la preocupación y concienciación de la sociedad por la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la reducción del consumo energético no para de crecer a diario; y en un mundo en el que los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así, la irrupción de cualquier sistema, producto o medida que permita reducir el consumo energético o las emisiones de estas estructuras en las que pasamos gran parte de nuestra vida, ya sea trabajando, viviendo, llevando a cabo nuestras actividades de ocio, o formándonos, ha de ser celebrada y apoyada hasta alcanzar su máxima extensión posible.

Mayor ahorro energético con soluciones de KNX que apoyen a DALI

En un edificio en el que el techo consta de un número considerable de luminarias, es fundamental la implementación de un sistema que permita tener el control de todas ellas, y no hablamos solo de poder encender, apagar, regular, etc… sino también agrupar, ejecutar escenas, y también obtener reporte de averías y mantenimiento de cada unidad.

Todo esto es lo que nos aporta DALI, un protocolo para la regulación del flujo luminoso que solo necesita de la instalación de un cable extra de dos hilos a modo de bus de control, por donde enviaremos una señal digital mediante una tensión con un valor que se comprende entre 16V y 17V. Esta señal se encargará de gestionar la cantidad de luz o el color que ofrece la luminaria. Las luminarias DALI están continuamente conectadas a tensión y cuando reciben órdenes por el bus DALI se encienden y regulan, por lo que, mediante la implementación de un actuador binario que permita cortar la alimentación de los balastos de cada luminaria podremos reducir el consumo de una instalación donde haya instaladas este tipo de luminarias.

La demanda de sistemas de gestión de edificios aumenta continuamente, así como la demanda de comodidad y versatilidad en la gestión de por ejemplo; iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado y ahorro energético. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. Así, gracias a soluciones basadas en ABB i-bus® KNX como sus nuevas pasarelas DALI, DG/Sx.64.5.1, o elactual binario de 8 canales y 16A por canal, SA/S8.16.1, disponemos de una función con la que podemos cortar la alimentación de las luminarias reduciendo el consumo del edificio.

center

El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para más información visite: https://go.abb/electrification

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp