Enel da una nueva vida a la planta de energía geotérmica más antigua del mundo

Enel da una nueva vida a la planta de energía geotérmica más antigua del mundo

  • El complejo geotérmico se moderniza con la última tecnología de interruptores de media tensión (MT) de ABB.
  • Los interruptores VD4G proporcionarán una protección completa para una energía renovable continua y sostenible para los residentes de la Toscana.

Para garantizar el suministro continuo de energía y reducir los cortes, Enel Green Power ha mejorado su planta geotérmica de 60 MW en Farinello, Toscana, con los interruptores de generador de última generación VD4G MV de ABB. La planta, activa desde 1995, forma parte del complejo geotérmico más antiguo del mundo. Las 34 centrales geotérmicas de la instalación suministran más del 30 por ciento de la energía que necesitan los habitantes de la Toscana.

"Al tratarse de un emplazamiento heredado, la planta geotérmica de Farinello requería actualizaciones de última generación, con tecnologías que protegieran los equipos más críticos. El disyuntor VD4G de ABB fue especificado por su capacidad para manejar cualquier tipo de fallo y para garantizar el suministro continuo de energía para este recurso crítico. Estamos encantados de apoyar a Enel en su esfuerzo por descarbonizar su negocio, dando una nueva vida a esta planta geotérmica", dijo Paolo Perani, director de Sostenibilidad de la División de Soluciones de Distribución de ABB Electrification.

Al convertir el vapor producido en las profundidades de la tierra en energía renovable, la geotermia es una alternativa sostenible a las centrales eléctricas de carbón. Se calcula que para 2050 las tecnologías geotérmicas tendrán el potencial de satisfacer entre el 3 y el 5% de la demanda mundial de energía renovable1, y para 2100 será posible satisfacer el 10% de la demanda.

Luigi Parisi, director de O&M Geotérmico Global de Enel Green Power dijo: "Mantener la energía para nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Los interruptores VD4G de ABB no sólo satisfarán esta necesidad, sino que la solución también reforzará nuestro compromiso con las soluciones renovables y sostenibles. Nuestros valiosos recursos geotérmicos están ahora salvaguardados por la más alta protección que un interruptor como el VD4G puede proporcionar. Colaborar con ABB de esta manera permite a Enel Green Power evolucionar de forma sostenible y apoya nuestra estrategia empresarial más amplia."

Para más información sobre el interruptor de media tensión VD4G, visite la página web de ABB.

Fuentes:

1 Craig, William; Gavin, Kenneth (2018). Geothermal Energy, Heat Exchange Systems and Energy Piles. London: ICE Publishing. pp. 41–42. ISBN 9780727763983 2 https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power#:~:text= Geothermal%20electricity%20generation%20is%20currently,installed%20in%20the%20United%20States

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com

El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para más información visite: https://go.abb/electrification

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp