ABB y Eviny instalan el cargador de coches eléctricos más rápido del mundo en Noruega

ABB y Eviny instalan el cargador de coches eléctricos más rápido del mundo en Noruega

  • Primeras instalaciones de Terra 360 de ABB en la segunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, y en la estación de esquí noruega, Geilo
  • La experiencia de carga más rápida del mercado ya está disponible para los más de 600.000 conductores de vehículos eléctricos de Noruega
  • Terra 360, a prueba de futuro, puede ofrecer 100 km de autonomía en menos de tres minutos

ABB y Eviny han colaborado en las primeras instalaciones de Terra 360 de ABB.

En colaboración con Eviny, el líder noruego de la movilidad eléctrica, Terra 360 de ABB ya está disponible para la creciente comunidad de conductores de vehículos eléctricos en el centro comercial Oasen de Bergen y en la estación de esquí noruega de Geilo.

Las instalaciones piloto, a las que seguirá un despliegue más amplio en Noruega y Suecia, sirven como una demostración más de la capacidad de la tecnología de carga de ABB para funcionar en condiciones climáticas extremas y permitir soluciones de transporte sostenible en la más amplia gama de lugares.

Las estaciones de carga pueden cargar simultáneamente hasta dos vehículos con una distribución dinámica de la energía. Con una potencia máxima de 360 kW, la Terra 360 es una solución de futuro capaz de cargar completamente un coche eléctrico en 15 minutos o menos.

Frank Muehlon, director general de ABB E-mobility, explica: "Tras haber presentado recientemente el Terra 360 al mundo, se trata de lanzamientos verdaderamente históricos en los que estamos encantados de asociarnos con Eviny. Noruega está marcando la pauta mundial en lo que respecta a la transición a la e-movilidad y estamos entusiasmados por conocer la reacción de los conductores de vehículos eléctricos en una de las naciones más avanzadas en la adopción de vehículos eléctricos."

Noruega pretende convertirse en la primera nación en poner fin a la venta de coches de gasolina y diésel para 2025. El porcentaje de ventas de vehículos eléctricos puros es, con diferencia, el más alto del mundo, y representará el 64,5% de todos los coches nuevos vendidos en 2021, casi dos de cada tres. Eviny está facilitando activamente la transición del VE en Noruega, con más de 400 cargadores rápidos instalados actualmente en más de 150 lugares del país.  

Terra 360 de ABB representaba la mejor opción para la última expansión de la red de Eviny, como explica su director general, Jannicke Hilland: "Llevamos varios años participando en la transición noruega hacia la movilidad eléctrica. Sabemos lo importante que es una experiencia de carga rápida fiable a la hora de elegir un coche eléctrico en lugar de uno de combustible fósil. La transición a la e-movilidad se está produciendo a la velocidad del rayo aquí en Noruega, y para seguir liderando el cambio, necesitamos los cargadores más rápidos. Estamos orgullosos de ser los primeros del mundo en utilizar el Terra 360 de ABB".

El Terra 360 ofrece velocidad y comodidad junto con confort, facilidad de uso y sensación de familiaridad. Rápido y fácil de desplegar y con un tamaño reducido, ofrece un innovador sistema de iluminación para guiar al usuario en el proceso de carga, una sencilla pantalla de estado de carga y cables de carga flexibles y ligeros de 5 metros. También es accesible para sillas de ruedas.

ABB es un líder mundial en infraestructuras para vehículos eléctricos, ofreciendo toda la gama de soluciones de carga y electrificación para coches eléctricos, autobuses eléctricos e híbridos, furgonetas, camiones, barcos y ferrocarriles. ABB entró en el mercado de la e-movilidad en 2010, y hoy ha vendido más de 680.000 cargadores de vehículos eléctricos en más de 85 mercados; más de 30.000 cargadores rápidos de corriente continua y 650.000 cargadores de corriente alterna, incluidos los vendidos a través de Chargedot.

Para más detalles sobre el cargador Terra 360 de ABB, visita Terra 360 | ABB.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com

Eviny es una empresa de energía y tecnología que trabaja para garantizar que sea posible utilizar energía limpia y renovable en todos los ámbitos. Desde hace más de 100 años, Eviny produce energía limpia y renovable a partir de la lluvia del oeste de Noruega, y ahora está electrificando Noruega. Eviny es la mayor empresa que suministra cargadores ultrarrápidos para coches eléctricos en Escandinavia. Eviny está desarrollando energía en tierra para barcos y electrificando la acuicultura y la industria del transporte. Eviny trabaja para crear obras de construcción sin emisiones. Eviny está desarrollando una de las primeras redes de carga rápida del mundo para barcos eléctricos. Eviny es una de las mayores empresas energéticas y tecnológicas de Noruega.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp