S800P d’ABB, les nouveaux disjoncteurs modulaires à haute performance

  • Les disjoncteurs S800P d'ABB garantissent une protection élevée dans un espace réduit sans compromettre la continuité de service.
  • La série S800P assure aux clients de gagner en efficacité et en puissance avec une solution compacte pour leurs tableaux de distribution.
  • Grâce à ses caractéristiques intrinsèques et son vaste choix d'accessoires, S800P offre la solution pour différents types d'applications et nombreux secteurs d’activités
center

Les nouveaux disjoncteurs S800P d'ABB garantissent une protection élevée des circuits électriques contre les surintensités et les courts-circuits dans le plus petit format du marché, avec un montage rapide sur rail DIN. Il se caractérise par un dimensionnement de seulement 26,5 mm de large et 95 mm de haut par pôle, pour une intensité nominale de 80 à 125A et un pouvoir de coupure de 50kA.

La série S800P offre des performances similaires à des disjoncteurs boitier moulé de 80 à 125A dans un format modulaire encore plus compact. Elle est conforme aux principales normes internationales, dont IEC/EN 60947-2, UL 1077, EN 45545-2 (feu-fumée) et EN 61373 (chocs & vibrations) pour les applications ferroviaires.

Possédant des bornes de raccordement interchangeables, ces disjoncteurs sont disponibles en version bornes à cage ou à cosses et avec un vaste choix d’accessoires. Ils répondent aux besoins des clients dans de nombreux secteurs tels que l’Industrie, OEM, Tertiaire, DataCenter, Telecom, Énergies Renouvelables et Bornes de Recharge.

Les disjoncteurs S800P ont un pouvoir de coupure de 50kA en 240/415V AC et jusqu’à 30kA en 125V DC par pôle. Ils couvrent les courbes de déclenchements B, C, D, K en 1, 2, 3 et 4 pôles. La position mi-course du levier du disjoncteur permet d’identifier rapidement un déclenchement sur un défaut. Un indicateur Vert/Rouge montre la position réelle des contacts indépendamment de la position du levier. Un marquage laser affiche les données importantes, avec un QR code en face avant pour faciliter l’accès aux informations produits sur site.

Avec les capteurs CMS d’ABB, les disjoncteurs S800P s’intègrent parfaitement dans un système de mesure et de contrôle de l’énergie des installations électriques. La série S800P assure également aux clients un gain en efficacité et en puissance avec une solution compacte pour leurs tableaux de distribution.

En savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/appareillage-modulaire/disjoncteurs-haute-performance/s800p

Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 130 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle. www.abb.fr

La Business Area Electrification d’ABB est une leader technologique mondiale dans le domaine de la distribution électrique et de la gestion depuis la production jusqu’à la prise, contribue à électrifier le monde de manière sûre, intelligente et durable. Alors que la demande mondiale d’électricité augmente, plus de 50 000 de nos collaborateurs répartis dans 100 pays s’efforcent, en collaboration avec des clients et des partenaires, de transformer la manière dont les personnes se connectent, vivent et travaillent. Les produits, les solutions et les technologies numériques innovantes que nous développons permettent d’optimiser l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 dans tous les secteurs. Leur mise en œuvre à l’échelle mondiale appuyée par l’expertise locale nous permet de façonner et de soutenir les tendances globales, d’assurer l’excellence à nos clients et de bâtir un avenir durable pour notre société. http://www.abb.fr/lowvoltage

—
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

ABB France

Sandrine Reckel-Docquin

Responsable Communication Electrification

Email : sandrine.reckel-docquin@fr.abb.com

ABB France

Claude Fossé
Product Marketing Manager
Email : claude.fosse@fr.abb.com

Infocom Industrie
Amel Karim
Attachée de presse
Tél. : +33(0)4 72 33 65 98
Email : amel.karim@infocom-industrie.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp