- ABB présente sa nouvelle interface tactile KNX pour le pilotage du confort dans les bâtiments résidentiels et tertiaires
- Sa conception ergonomique et ses icônes simples et intuitives facilitent son utilisation
- Certifié KNX Data Secure, ABB RoomTouch 4'' garantit une protection maximale face aux cyber-attaques.
Alors que le nombre d’appareils IoT utilisés dans le monde devrait, selon les analystes, dépasser 75 milliards d'ici 20251, ABB continue d'innover pour rendre la gestion du bâtiment encore plus intelligente et facile que jamais.
Avec un design moderne et épuré, ABB RoomTouch® 4'' est un écran tactile multi-disciplines pour le contrôle intelligent des pièces, que ce soit pour l’habitat résidentiel ou les bâtiments tertiaires comme les salles de conférence, les chambres d’hôtel ou les bureaux.
À partir d’un seul et même appareil, tous les gestes quotidiens de la vie intelligente sont programmables : du pilotage de l'éclairage à celui des volets roulants, en passant par la création de scénarios, le réglage de plages horaires de température ambiante, la gestion des informations d’une station météo ou encore la diffusion audio. Doté d’une interface conviviale et personnalisable, les utilisateurs peuvent visualiser de 1 à 4 fonctions par page.
Composé d'un cadre métallique au style épuré et d'un panneau en verre haute qualité IPS, le RoomTouch se décline en deux finitions noire ou blanche très élégantes. Il est compatible avec les systèmes KNX. Il possède également un couplage optionnel avec des capteurs de température externes ou des interrupteurs traditionnels.
Certifié KNX Data Secure, ABB RoomTouch 4'' garantit une protection maximale des données.
Pour des économies d'énergie supplémentaires, l'appareil dispose d’un mode de mise en veille et se rallume automatiquement dès qu'il détecte une présence à proximité. Il comprend aussi un mode jour et nuit venant s'adapter à l'éclairage de la pièce.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/home-and-building-automation/nouveautes/abb-roomtouch
1 Source : McKinsey
Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 130 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle. www.abb.fr
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage