- ABB étend son portefeuille de tableau isolé dans l’air sans hexafluorure de soufre (SF6) pour la distribution secondaire HTA jusqu'à 24kV
- UniSec Air offre des fonctions robustes de contrôle et de protection, de mesure, de surveillance et de diagnostic adaptées aux centrales d'énergie renouvelable, aux DataCenters ou encore aux infrastructures critiques
- Grâce à sa rétrocompatibilité avec le modèle UniSec et à son encombrement identique, UniSec Air s'intègre facilement aux systèmes existants, facilitant ainsi l'extension et la modernisation des installations

ABB présente UniSec Air, un tableau modulaire isolé dans l’air sans hexafluorure de soufre (SF6), conçu pour la distribution secondaire HTA jusqu'à 24 kV. UniSec Air offre une solution polyvalente et performante, idéale pour de nombreuses applications industrielles. Son large portefeuille d’unités fonctionnelles et ses caractéristiques techniques avancées le rendent particulièrement adapté aux secteurs tels que les solutions d'énergie renouvelable, les postes de distribution et de transformation, les DataCenters ou encore dans les infrastructures critiques. Grâce à sa conception innovante, ce tableau s'intègre harmonieusement dans des systèmes variés, des petits générateurs aux réseaux intelligents.
Doté d'un interrupteur à coupure sous vide, UniSec Air se distingue par son pouvoir de coupure remarquable tout en affichant un potentiel de réchauffement global (PRG) de zéro. Le tableau comprend également un disjoncteur à vide conforme aux normes strictes de la réglementation européenne sur les gaz fluorés (EU) 2024/573. Cela assure ainsi la sécurité des installations mais aussi le respect des exigences environnementales les plus récentes.
Flexibilité et modularité
UniSec Air se distingue par sa conception modulaire et flexible, qui optimise l'accès aux connexions de câbles moyenne tension et simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance. Il propose un large éventail d'unités fonctionnelles, incluant un interrupteur-sectionneur (LBS), un sectionneur, des disjoncteurs, des transformateurs de mesure, ainsi que des capteurs de courant et de tension. Grâce à sa rétrocompatibilité avec le modèle UniSec et à son encombrement identique, ce tableau s'intègre facilement aux systèmes existants, facilitant ainsi l'extension et la modernisation des installations.
Sécurité et fiabilité
La sécurité est au cœur de la conception de UniSec Air. Classé pour l'arc interne, il offre diverses options d'échappement de gaz pour une protection renforcée. Avec ses configurations de continuité de service LSC2B/LSC2A/LSC2, UniSec Air minimise les interruptions et garantit ainsi une fiabilité opérationnelle maximale. Sa conception interne, résistante aux arcs électriques et ses nombreux dispositifs de verrouillage assurent une sécurité optimale pour l’opérateur. Grâce à ses solutions d'appareillage de commutation préconfigurées, UniSec Air se distingue par sa fiabilité et son efficacité, faisant de la sécurité une priorité pour les utilisateurs.
Solutions automatisées et de diagnostic
Équipé d'une large gamme de fonctions de surveillance et de diagnostic, UniSec Air offre une visibilité en temps réel sur l'état opérationnel de l'appareillage. Ce système de suivi avancé optimise le fonctionnement des équipements et réduit les coûts de maintenance grâce à une détection proactive des anomalies. Pour répondre aux besoins variés des applications, ce tableau modulaire intègre des solutions de contrôle et de protection robustes grâce aux relais Relion®. Compatibles avec le protocole de communication IEC 61850, ces relais offrent une connectivité et une adaptabilité accrues, permettant une intégration fluide dans des systèmes de gestion complexes.
Pour accroître encore l’efficacité et simplifier l’installation, UniSec Air peut être équipé de capteurs de courant et de tension qui remplacent les transformateurs traditionnels. Ces capteurs modernes mesurent avec précision les paramètres électriques, augmentant ainsi la fiabilité et les performances globales du système.
« UniSec Air constitue une solution robuste et flexible pour les applications électriques modernes. Ses caractéristiques techniques avancées, sa modularité et son engagement envers la sécurité et la durabilité en font un choix privilégié pour les installations industrielles, les DataCenters ou encore les secteurs des énergies renouvelables. Sa capacité d'intégration dans des systèmes existants le rend particulièrement adapté aux environnements en constante évolution. » déclare Patrick Giguet, Directeur Sales & Marketing de la Division Distribution Solutions d’ABB France.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/medium-voltage/fr/switchgear/air-insulated/iec-et-autre-standard/unisec-unisec-air
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 105 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification