- ABB accélère la transition énergétique des industriels en améliorant leur efficacité énergétique
- Au salon Global Industrie, ABB présente ses dernières innovations en robotique à travers des démonstrations exclusives : Hall 4 – Stand D198
- La nouvelle armoire de commande OmniCore™ améliore la vitesse des robots de 25 % et réduit leur consommation énergétique de 20 %
- ABB prolonge la durée de vie des robots et des armoires de commande, alliant performance et durabilité pour une industrie plus responsable

La réindustrialisation est un enjeu majeur, comme en témoigne le salon Global Industrie, véritable vitrine des ambitions du secteur et de l’engagement de ses acteurs. ABB, leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, contribue à façonner un avenir plus durable. L’industrie connaît une transformation sans précédent sous l’impulsion des nouvelles technologies et de la robotisation, où l’automatisation des processus, l’intelligence artificielle et la connectivité accrue des machines redéfinissent les modes de production afin d’améliorer productivité et flexibilité. De l’usine intelligente à la cobotique, en passant par l’essor des robots autonomes, ces avancées transforment en profondeur le paysage industriel.
Alliant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Cette ambition, chez ABB, porte un nom : « Engineered to Outrun » (Quand l'ingénierie se surpasse).
Dans ce contexte, ABB Robotics participe au salon Global Industrie, du 11 au 14 mars 2025 à Lyon - Eurexpo et présente ses solutions robotisées, d’automatisation, de digitalisation ainsi que ses services sur son stand D198, Hall 4.
ABB Robotics dévoile en France sa nouvelle armoire de commande, OmniCore™. Plus rapide, plus précise et plus durable, cette armoire de commande intelligente autonomise, améliore et pérennise les entreprises. Issue d’un investissement de plus de 170 millions de dollars dans la robotique de nouvelle génération, OmniCore™ représente une avancée majeure vers une architecture de contrôle modulaire et évolutive. Elle assure l’intégration complète de l’IA, des capteurs, du cloud et des systèmes informatiques en périphérie de réseau, afin de créer les applications robotiques les plus avancées et autonomes. Avec OmniCore™, les robots fonctionnent jusqu’à 25 % plus vite et consomment jusqu’à 20 % d’énergie en moins par rapport à l’ancienne armoire de commande d’ABB.
Omnicore™ contrôle entre autres les gros porteurs IRB 57, IRB 67, IRB 77 et IRB 87 : une offre de robots gros porteurs qui comprend désormais plus de 40 modèles, allant de l’IRB 5710 à l’IRB 8700, capables de manipuler des charges de 70 à 800 kg. Grâce à cette diversité, les industriels bénéficient d’un large choix qui s’adapte à leurs besoins. Flexibles et fiables, ces robots renforcent la productivité dans divers secteurs, notamment l’automobile, les véhicules électriques, l’industrie générale, la fonderie, la construction, le métal, l’électronique, ainsi que la logistique.
ABB met également en avant ses robots mobiles autonomes (AMR) et sa technologie Visual SLAM qui combine l’intelligence artificielle et la vision 3D, offrant aux robots la capacité de naviguer dans des environnements complexes et dynamiques.
Par ailleurs, ses solutions numériques dédiées à la productivité et à la durabilité sont présentées afin d’aider les industriels à imaginer, réaliser et optimiser leurs lignes de production. Parmi elles, une nouvelle application : AppStudio™. Le premier outil logiciel intuitif, sans code, avec fonctionnalité glisser-déposer, conçu pour révolutionner l'intégration des robots. Disponible en téléchargement gratuit, AppStudio™ offre aux utilisateurs de tous niveaux d'expérience, des débutants aux experts en robotique, de créer rapidement et facilement leurs propres interfaces utilisateur de robot personnalisables. De plus, les utilisateurs peuvent partager des modèles d'application depuis la bibliothèque collaborative basée sur le cloud, réduisant ainsi les temps de configuration jusqu'à 80 %.
Sur son stand, ABB propose plusieurs démonstrations mettant en scène le cobot GoFa™ 12, notamment une cellule Omnivance Collaborative Cell Lite et une démonstration de gravure laser avec la solution InMarker de l’entreprise Trotec.
La première est dédiée aux machines-outils et permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement et efficacement aux avantages de l’automatisation robotisée pour la surveillance des machines, réduisant considérablement le temps de configuration et le besoin de compétences en ingénierie.
La seconde est une animation : les visiteurs auront la possibilité de repartir avec une batterie externe gravée au laser. Les technologies du GoFa™ ABB et de la solution InMarker de Trotec se distinguent par des vitesses de marquage élevées, une précision exceptionnelle et des possibilités d’application polyvalentes sur une grande variété de matériaux.
En parallèle, ABB expose ses solutions de rénovation et de remise à niveau pour prolonger la durée de vie et améliorer les performances des robots ainsi que des armoires de commande. Situé à Cergy, en France, le Global Repair Center reconditionne depuis plus de 30 ans des cartes électroniques, venant maintenant du monde entier.
B&R sera aussi présent sur le stand, avec le lancement de l’ACOPOStrak Compact, une avancée majeure en transport intelligent. Ce système de convoyage ACOPOStrak Compact est une évolution majeure du système ACOPOStrak, offrant une conception optimisée pour un encombrement réduit tout en conservant des performances exceptionnelles. Cette nouvelle version permet une intégration facilitée dans les espaces de production restreints, ouvrant la voie à une flexibilité accrue et une optimisation de l’espace sans précédent.
Enfin, les visiteurs auront l’opportunité de déguster un café servi par le cobot YuMi®.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/products/robotics/fr
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de robotique et d’automatisation des machines, est la seule et unique société proposant un portefeuille complet et intégré couvrant les robots, les robots mobiles autonomes et les solutions d’automatisation de machines conçues et gérées par notre logiciel à forte valeur ajoutée. Nous aidons les sociétés de toutes tailles et de tous secteurs, de l’automobile à l’électronique en passant par la logistique, à surperformer, à gagner en résilience, en flexibilité et en efficacité. ABB Robotics & Discrete Automation aide ses clients à effectuer la transition vers l’usine connectée et collaborative du futur, à fonctionner au plus juste et au plus propre pour un avenir meilleur. Ce domaine d’activité emploie environ 11 000 personnes sur plus de 100 sites dans 53 pays. solutions.abb/robotique