- La technologie primée PixelPaint d'ABB a été choisie par Stellantis pour réaliser des finitions de peinture de précision à Melfi, en Italie.
- Le modèle phare entièrement électrique DS 8 de DS Automobiles arbore une peinture bicolore créée via un processus entièrement automatisé et durable.
- L’innovante technologie PixelPaint améliore l’exécution opérationnelle, économise de l'énergie et réduit les émissions.
L'usine Stellantis Melfi, en Italie – reconnue comme l'un des centres d'excellence de l'entreprise – associera la technologie innovante PixelPaint d'ABB et une peinture en mono couche de Nippon Paint pour créer le fini élégant à deux tons de la nouvelle berline phare DS 8 de DS Automobiles. Cette performance technologique accélèrera la cadence de production au second semestre de 2025 grâce à ce processus entièrement automatisé et hautement durable qui caractérise cette marque française charismatique.
« PixelPaint est de plus en plus reconnu par les principaux designers automobiles internationaux qui cherchent à créer des finitions extraordinaires pour leurs clients », a déclaré Joerg Reger, Directeur Général du segment Automobile d'ABB Robotics. «Auparavant, la peinture bi-ton noir profond de la DS 8 – allant du toit vers le capot puis la calandre – nécessitait un masquage manuel complexe et de multiples passages dans l'atelier de peinture, rendant le processus à la fois laborieux et énergivore. PixelPaint supprime cela, améliore l'efficacité, économise de l'énergie et réduit considérablement les émissions. Et avec deux robots travaillant en coordination, cette précision maximale de finition est obtenue sans retarder la ligne ni nécessiter d'intervention manuelle. »
PixelPaint se compose d'une tête de peinture dotée de plus de 1 000 minuscules buses contrôlées individuellement, montées sur un robot ABB de la gamme IRB 5500 dédiée à la peinture. Associée à un système de vision 3D et coordonnée par le logiciel de planification et de programmation RobotStudio® d'ABB, la tête suit de très près la carrosserie du véhicule pour garantir que 100 % de la peinture est appliquée sur la voiture sans surpulvérisation ni brouillard. Ceci élimine le gaspillage, réduit les exigences de traitement environnemental et contribue de manière significative aux objectifs de durabilité de DS Automobiles.
« La DS 8 redéfinit l'Art du Voyage à la française. Ses contours élégants invitent à parcourir de longues distances dans le confort serein du tout électrique, tandis que la large peinture bi-ton et ses lignes si précises sont une réinterprétation ultra-moderne du carrossage français historique » a déclaré Silvio Licitra, Responsable de l'Ingénierie des Processus Peinture chez Stellantis. « La technologie PixelPaint d'ABB permet cette rencontre entre design et durabilité, une expression de l'excellence technologique fusionnée avec l'esthétique raffinée synonyme de notre héritage avant-gardiste ».
ABB, Stellantis et Nippon Paint ont annoncé leur collaboration et reçu le prix de l'innovation à Cannes lors de SURCAR Europe, l’évènement mondial pour la communauté de traitement de surface automobile qui se tient tous les deux ans depuis 1964.
Vous pouvez visionner la video ici: https://new.abb.com/products/robotics/functional-modules/pixelpaint
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de robotique et d’automatisation des machines, est la seule et unique société proposant un portefeuille complet et intégré couvrant les robots, les robots mobiles autonomes et les solutions d’automatisation de machines conçues et gérées par notre logiciel à forte valeur ajoutée. Nous aidons les sociétés de toutes tailles et de tous secteurs, de l’automobile à l’électronique en passant par la logistique, à surperformer, à gagner en résilience, en flexibilité et en efficacité. ABB Robotics & Discrete Automation aide ses clients à effectuer la transition vers l’usine connectée et collaborative du futur, à fonctionner au plus juste et au plus propre pour un avenir meilleur. Ce domaine d’activité emploie environ 11 000 personnes sur plus de 100 sites dans 53 pays. solutions.abb/robotique