- Une seule centrale de pilotage domotique pour les appareils sans fil ABB-Welcome, ABB-free@home® et les appareils compatibles Matter
- Ecran tactile pour contrôle d’accès, commande d’éclairage, stores, température et bien plus encore
- Accès à distance depuis une seule application mobile
ABB annonce le lancement de OneTouch, une tablette tactile 7’’ qui intègre de manière harmonieuse les systèmes de domotique et d’interphonie au sein d’un appareil unique.
Élégante et moderne, OneTouch est une centrale domotique intelligente. Elle intègre un point d’accès système qui facilite la connectivité aux appareils sans fil ABB-free@home® et les dispositifs compatibles Matter, le tout piloté depuis une seule interface. Avec OneTouch, les utilisateurs peuvent afficher et contrôler les fonctions filaires ABB-free@home®, assurant ainsi une gestion fluide et intuitive de l’ensemble de la maison.
Qu’il s’agisse de répondre à la porte, de gérer l’éclairage, d’actionner les stores ou de contrôler la musique, OneTouch transforme chaque espace en un environnement plus intelligent et connecté. En outre, sa compatibilité avec les appareils fonctionnant sous Matter garantit une meilleure interopérabilité avec d’autres solutions et plateformes de maison intelligente, telles que Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, ainsi qu’une configuration plus facile et une expérience de domotique plus cohérente et évolutive.
Facile à installer et à configurer, OneTouch prend en charge le Wi-Fi double bande (5 GHz et 2,4 GHz) et est compatible avec les systèmes d’interphonie Welcome bus 2 fils, et bientôt ABB-Welcome IP. Son écran haute résolution offre une excellente reproduction des couleurs, un grand angle de vision et une interface tactile réactive. Le capteur de température intégré assure également une régulation directe de la climatisation.
Avec un design fin et disponible en blanc ou en noir, OneTouch affiche une épaisseur de seulement 10mm lorsqu’elle est encastrée. Elle intègre la nouvelle interface utilisateur d’ABB, conçue pour offrir une expérience plus intuitive.
Samuel Merkli, Directeur Monde de la gamme Accessoires de câblage au sein d’ABB Smart Buildings, se félicite : « Ce lancement de OneTouch témoigne de notre engagement constant à proposer des produits et des solutions qui aident les utilisateurs à gérer leur installation de manière plus intelligente et plus durable, et redéfinissent les normes de l’habitat du futur. »
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/home-and-building-automation/onetouch
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une distribution efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. À mesure que la transition énergétique s’accélère, et que la demande d'électricité augmente, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"), nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à faire de même. go.abb/electrification